This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于增益误差和增益带宽积的关系。

1)首先大家在理想运放的情况下都把噪声增益作为比环增益(同向输入情况下),前提假设的是开环增益无穷大。而实际上Aol的值是有限的。那么引出了增益误差的概念。  查阅文献是,发现增益误差定义有些不同, 请问增益误差概念确切来说应该是什么?

2) 如果要设计一个放大器, 在要求了增益误差, 和已知信号带宽的情况下, 我如何来选择匀速放大器(VFB型,)或者说我如何选择运放的增益带宽积?

有点迷糊

  • Kuiwei Zhang,你好

    因为运放一般都作为闭环使用,所以其增益误差与反馈器件的精度有关。对于反馈器件内置的运放,在datasheet上会有增益误差指标。

    运放的GBW大于信号的带宽和实际设计的增益即可。

    谢谢

    Kevin

  • 查阅资料,已经搞清楚。详见《运算放大器增益误差设计指南》来自 TI工程师。

    理想闭环增益 :噪声增益:NG=1/β 。

    实际闭环增益:  Aol/ (1+βAol) = NG /(1+NG/Aol)

    闭环增益误差: (理想增益-实际增益)/ 理想增益      = NG/(Aol +NG)=error       可以推出: Aol = NG*(1-error)/error      (公式1)

    信号频率用SBW表示 , 当SBW 一定时 ,可以通过芯片的手册查的此频率下对应的开环增益Aol,   GBWP= Aol  * SBW 。    (公式2)

    由公式1,公式2 可得 :GBWP= SBW* NG(1-error)/error。

    而由于在整个温度范围内产品的GBWP 可能会变动百分之30.

    所以在选择GBWP 时,GBWP=1.3*SBW*NG(1-error)/error 。

     

    希望有助您看懂 TI工程师的文档内容。 具体文档请在TI网站搜搜

  • 贵公司的《运算放大器增益误差设计指南》中有所解释。 谢谢您的解答。

  • 选择增益带宽积GBW要高于你需要的GBW,最好留较大余量。比如你需要将频率为1M的信号放大20倍,那就要选择GBW为20M以上的,至少30M吧,常选择两倍左右或以上

  • 是的, 比信号的增益带宽大多少倍,取决于增益误差  (1-error)/error  。  增益误差越小, 倍数越大。 刚搞清楚,谢谢