1)首先大家在理想运放的情况下都把噪声增益作为比环增益(同向输入情况下),前提假设的是开环增益无穷大。而实际上Aol的值是有限的。那么引出了增益误差的概念。 查阅文献是,发现增益误差定义有些不同, 请问增益误差概念确切来说应该是什么?
2) 如果要设计一个放大器, 在要求了增益误差, 和已知信号带宽的情况下, 我如何来选择匀速放大器(VFB型,)或者说我如何选择运放的增益带宽积?
有点迷糊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1)首先大家在理想运放的情况下都把噪声增益作为比环增益(同向输入情况下),前提假设的是开环增益无穷大。而实际上Aol的值是有限的。那么引出了增益误差的概念。 查阅文献是,发现增益误差定义有些不同, 请问增益误差概念确切来说应该是什么?
2) 如果要设计一个放大器, 在要求了增益误差, 和已知信号带宽的情况下, 我如何来选择匀速放大器(VFB型,)或者说我如何选择运放的增益带宽积?
有点迷糊
Kuiwei Zhang,你好
因为运放一般都作为闭环使用,所以其增益误差与反馈器件的精度有关。对于反馈器件内置的运放,在datasheet上会有增益误差指标。
运放的GBW大于信号的带宽和实际设计的增益即可。
谢谢
Kevin
查阅资料,已经搞清楚。详见《运算放大器增益误差设计指南》来自 TI工程师。
理想闭环增益 :噪声增益:NG=1/β 。
实际闭环增益: Aol/ (1+βAol) = NG /(1+NG/Aol)
闭环增益误差: (理想增益-实际增益)/ 理想增益 = NG/(Aol +NG)=error 可以推出: Aol = NG*(1-error)/error (公式1)
信号频率用SBW表示 , 当SBW 一定时 ,可以通过芯片的手册查的此频率下对应的开环增益Aol, GBWP= Aol * SBW 。 (公式2)
由公式1,公式2 可得 :GBWP= SBW* NG(1-error)/error。
而由于在整个温度范围内产品的GBWP 可能会变动百分之30.
所以在选择GBWP 时,GBWP=1.3*SBW*NG(1-error)/error 。
希望有助您看懂 TI工程师的文档内容。 具体文档请在TI网站搜搜
贵公司的《运算放大器增益误差设计指南》中有所解释。 谢谢您的解答。
是的, 比信号的增益带宽大多少倍,取决于增益误差 (1-error)/error 。 增益误差越小, 倍数越大。 刚搞清楚,谢谢