This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电流反馈型CFB运放之【9】

这一小节要说一说反馈电路的分布电容对电流反馈型运放电路的影响。在电压反馈型运放中,常有工程师在反馈电阻的位置再并联一个小电容从而构成一阶滤波器来降低放大电路的噪声。那位看官会问了,能不能给电流反馈型运放也在反馈电阻上并联一个电容来降低噪声呢?答案是让人失望的,也就是常说的否定的。我们还是先从原理上说明原因。再给出一个测试结果。

从理论上说明这个问题,还得再看看环路增益。我们再哆嗦一遍:电流反馈型运放的环路增益为恒定值,恒定值啊。这被称作锁定环路增益。

那么Rf并联电容后的阻抗将变成Zf=Rf//Cf。众所周知,一个电阻与电容并联后将会产生这样的后果。随着频率的升高,Zf会随之下降。这将造成环路增益的变化。再深想一步,它会引起两个问题:

  1. 首先,Rf//Cf会引起反馈阻抗的变化从而影响增益。
  2. 再者,Rf//Cf随频率增加而减小,由第6节可以知道,如果反馈阻抗减小,会引起高频过冲。这好像与上一点作用相反。

那么反馈电路中很小分布电容到底有什么影响呢,大家可能会觉得这个分布电容太小了甚至不足1pF。不会有什么影响吧。但别忘了,电流反馈型运放的放大电路的带宽都是上百MHz,甚至几百MHz。一个1pF电容与一个1Komh电阻的并联电路的特征频率,在家可以计算看看,也只有160MHz哦。

  • 看了以后还是觉得没有从根本上解释为什么CFB运放在反馈环路接电容特别容易振荡,本人花了一个下午从理论上推导对比了为什么VFB运放在反馈电阻Rf两端并联一个合适的电容可以消除振荡,而CFB运放却不可在反馈电阻Rf两端并联电容,但是不知是否正确,请楼主帮忙确认一下,不对之处请指教,谢谢!(发现昨天的推导不够严谨,今天修改后,重新发上来)

    CFB运放为什么在反馈回路中并联电容易振荡.docx