我现在在调试THS4021,出现了一个问题,暂时找不到解决办法。我用该芯片接了一个浮动电源的电路(电路原理图如下),让它放大两倍。问题是,当我频率上到1M以上之后,输入会衰减的很厉害,当然输出会跟着衰减,但他们两者的倍数关系还是不变的。那么,是什么原因造成了输入的大幅度衰减?照理来说,ths4021的频带应该很宽才对啊?为什么输入会同时给衰减了呢?
图片说明:反馈电阻1K,浮动电源的扩压管使用3904和3906对管,正负18V供电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
非常感谢您的回答!我试着增加增益试一下。至于第二个方法,我没有这方面的知识,Rc,C,Rp的值不知道怎么取?网上也比价难找到lead-lag结构相关资料,有望指教。
是的,我是希望能通过THS4021作为前级推动后级功放。我的后级功放采用中功率管2SD669及其对管组成甲乙类推挽输出,但是频带不够。我希望能够达到10M通带,以及10V有效值输出驱动50ohm负载。但是在10M的时候,信号有点失真,衰减了近一半。现在还在寻找和尝试解决办法。
再次感谢您的解答!
你好, 关于lead lag电路, 计算稍微有点复杂, 其实有个更简单的补偿电路版本可以适用于你的应用,如下:
其计算如下: 4021的最小稳定增益是10, 你需要让噪声增益至少达到20dB, 这样, 其与开环增益曲线相交处的相位余量才能达到45度以上. 具体的噪声增益计算如下.
所以在你的应用中, 噪声增益还缺8, 可以把Rc配成125Ohm, 得到的频响如下: 平坦范围超出10M, 你可以实测下看看是否如此. 谢谢!
另外请教下,你用该电路是用来驱动功放,而不是驱动功放电源? 谢谢!
您好!
请问您是如何接上这个125ohm电阻的?我的应用当中,正输入端输入,如果按您所说,就是在两个输入端之间接上125ohm电阻?保持原来的2倍增益?但是,我试着这样接在Tina里面仿真了一下,相频特性得到改善,但是好像速率跟不上,输出成了三角波?
实测电路我在今明两天内做出来,再测试一下。谢谢。
是的,我在它的后级接的是功放电路。因为THS4021只能正负15V供电,所以,我应用了浮动电源结构,正负18V供电,提高输出,然后接上后级的功放.具体电路如下所示:
你好,这里的10V有效值指的是峰峰值达到2*10*1.414,也就是28.28V峰峰值。
我尝试过用THS3001来做,只是作为浮动管的2N3904和2N3906很容易会被击穿....我做了两次板,接正端的2N3904很容易就被击穿了,所以,暂时搁置。请问,击穿的原因是否有想法呢?浮动电路和THS4021的一样。
我还想追问一下,那个补偿电路是否还管用?是如何接上这个125ohm电阻的?我的应用当中,正输入端输入,如果按您所说,就是在两个输入端之间接上125ohm电阻?保持原来的2倍增益还是改为10倍增益之后再添加这个电阻?
谢谢!
您好,TI有一条电源产品线从事ET电源研究。您可以在这个论坛里提问,谢谢!
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24.aspx