目前公司正在准备量产包含电流检测在内的测试表类产品,对精度要求较高,目前关于ina236的电路设计有两点疑惑:
1. 从测量准确度的角度来讲,该产品是应用在高压侧更好,还是应用在低压侧更好?
2. ina236的IN+和IN-引脚如何接线,是直接从分流电阻接入,还是串接电阻和电容后接入呢?我看到论坛上其他大佬的走线有包括二极管接地的设计,这种设计是为啥考虑?
目前电路如下图:

其中WSKN4026是四个脚的电阻,暂定为高压侧检流,但是希望知道高压侧检流的精度与低压侧检流精度的大小
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前公司正在准备量产包含电流检测在内的测试表类产品,对精度要求较高,目前关于ina236的电路设计有两点疑惑:
1. 从测量准确度的角度来讲,该产品是应用在高压侧更好,还是应用在低压侧更好?
2. ina236的IN+和IN-引脚如何接线,是直接从分流电阻接入,还是串接电阻和电容后接入呢?我看到论坛上其他大佬的走线有包括二极管接地的设计,这种设计是为啥考虑?
目前电路如下图:

其中WSKN4026是四个脚的电阻,暂定为高压侧检流,但是希望知道高压侧检流的精度与低压侧检流精度的大小
论坛上其他大佬的设计方案,包括其中遇到的问题和解决办法:
我更好奇为什么输入的IN+和IN-会接上二极管到GND
您好,
1、高压侧应该好一些。低压侧的话,shunt电阻接地,这样负载的地就是shunt电阻一端,shunt电阻电压会对load 地造成干扰。下面截图介绍了两种接线方式的优缺点:

2、INA236的IN+和IN-引脚前端的电阻电容是输入滤波电路。INA236内部ADC基于 ΔΣ 前端,采样速率为500kHz (最大±10%)。此架构具有良好的固有噪声抑制;但是,在采样速率谐波处或非常接近采样速率谐波处发生的瞬变会导致问题。因此,如果输入信号中含有频率为1 MHz或更高的干扰信号,可通过在设备输入处采用滤波来进行管理。高频允许在滤波器上使用低值串联电阻器,对测量精度的影响可忽略不计。串联电阻一般建议小于100Ω,电容值在0.1uF ~1uF之间。更多内容见datasheet 8.1.4 Filtering and Input Considerations章节。
您说的二极管是什么二极管,具体接线方式可以附在下面吗?