This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

宽带直流放大器

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, THS4021, OPA690

各位专家,您们好!

   近来我想设计一个放大器,想实现通频带能至少达到10M,增益有60dB,所以我选择了三个芯片。输入级OPA690接成电压跟随器,中间级OPA695放大40dB,输出级ths4021,放大20dB,电路图如下图所示。

   现在出现的问题是:

(1)、输出频带不够宽,只能到1M,而且1M过后波形会失真,带有噪声(输入20mVPP)。

(2)、有一个疑问,就是之前我有用过opa690和ths4021,就是没有用过opa695,他是电流反馈型运放,我知道电流反馈型运放有一个特性,就是频带只由Rf决定,放大倍数在确定了Rf之后再确定便行而不会影响频带,但是,实际上真的是这样的么?

期待各位专家老师的解答,谢谢!

  • 对于宽带放大器;不适合一级增益达到40dB。

    建议每级增益控制在5倍以内。

    另外;PCB设计也会明显影响带宽,布线要小心。

  • 你得看看OPA695的闭环增益曲线,虽然带宽由反馈电阻决定,但是闭环增益带宽还是会随着你放大倍数有所变化的。

    另外单级放大倍数太大会造成一定程度的失真。

    同一楼的说法,PCB布线的时候要注意走线,减小寄生电容以及平板电容效应,还要注意示波器探头的寄生电容,一般都是用SMA接口直接接到示波器上看效果会较好

  • 请问一楼Wen Jing老师的话,每级才把增益设置在5倍,那么我要放大到60dB不是要很多级才行?多级的话,似乎也会出现一些问题的?请问有什么比较好的方法呢?

    也回一下楼上Yahui Cao老师的话,我在信号输入输出端都接上了BNC头,而且用的是同轴电缆与示波器和信号源相连,应该不会再这里出现问题。我是用Tina软件仿真的,仿真出来结果还不错,但是实际上就出问题了,请问这就是布线的问题?

  • “限制5倍”的概念来自运放的“单位增益积”概念。即一个运放的放大倍数和频率的乘积为定值。为了达到比较好的带宽;只能限制增益了。60db并不是很高的增益;原则上4~5级放大就可以达到。

    电路是要以印制板为载体;将元件用敷铜线连接。线与线/元件间有天然的物理电容存在,它们同样可以构成反馈回路;改变你期望的特性。这和是否哟娜BNC关系不大。

  • 首先感谢Wen Jing老师的悉心解答!

    我基本明白您的意思了,但有一个疑问请教,就是,放大级数增多,随之而来的可能会是直流偏移增大,噪声增多,成本增大等原因?那么这些应该怎么解决呢?

    谢谢!

  • 运放闭环后的直流漂移是非常小的。通常;第一级的漂移及噪音的影响最大,建议前级选用比较高级的放大器;甚至可以用低噪音JFET做输入放大。后级可以选用相对廉价的放大器了。

    你现在选择的指标是比较高的,合理标定指标对降低成本很重要。

  • 再次感谢Wen Jing老师在百忙之中的耐心解答!

    我可以再请教另外一个问题么?我之前在输入级为了做好阻抗匹配,就都在输入级加入一级电压比较器,但是这样也就增加了成本。如果我不在前面加上电压跟随器,第一级就放大级,想做好阻抗匹配,就要像数据手册那样如果输入电阻50ohm,那么就在输入端接上50ohm电阻到地以达到阻抗匹配,但是这样的话输入也就给衰减了一半,那么请问,那个才是比较好的方法呢?

    谢谢!

  • 实际中要考虑的问题远比你仿真中的情况复杂的多,如果要调试的话我建议你一级级查比较好,也就是断开后级,从前往后一级级看,带宽的限制很有可能是某一级的带宽限制了整个系统,噪声消除的话正如Wen Jing说的那样,其实最关键的部分是第一级,所以要高性能的话就得用低噪声的宽带放大器。

    另外,对于50欧姆阻抗匹配,我在这里补充一下,通常50欧姆阻抗匹配是为了在信号传输中不产生驻波,防止信号反射回去,所以阻抗匹配是非常必要的,不能省略,但是在中间级由于信号走线非常短,所以不需要考虑驻波的效应,所以阻抗匹配只是在前级与末级要考虑。

    比较通常的做法是前级用两个50欧姆衰减1/2后再通过一个同向放大器放大两倍,这样的话对于大多数应用来说足够了,而且很多视频,射频系统都是这样来解决的。

  • 感谢楼上 Yahui Cao ,Wen Jing老师的耐心教导,我受益匪浅啊!

    再次感谢!我知道该怎么做了!谢谢!

  • 闭环后直流漂移不一定会小吧?若是运放开环的input referred DC offset是10uV,那闭环后应该乘以放大倍数到输出啊。另外若是采用多级放大,第一级的DC offset总归会被逐级放大的,比如第一级5倍,要求1000倍,那么第一级输出的DC offset就要被后级放大200倍。即使第一级输出的offset只有10uV,但是经过200倍放大,会达到2mV,这对于大多数精密应用来说是不可接受的。如果感兴趣的信号在直流附近不包含信息,那或许可以采用级间交流耦合来挡掉直流失调。

  • 请问楼上,那么一般的话,要用什么方法解决呢?

    采用运放的放大电路应该用什么方法级间交流耦合?我试过在每级加上隔直电容,但是由于运放内部差分电路的缘故,电容隔直没有效果。可能是我电容取值取错了,那么真的要用级间耦合的话,应该怎样取值呢?

    谢谢!

  • Hi Ming

    能否将你的使用电容隔直的具体电路贴出来?

    可能是没有给运算放大器输入端的bias current 提供直流通路产生的。

    谢谢!

  • 呵呵,感谢楼上的关注。

    其实,我的隔直电路很简单,就是在每一级之间串上一个10uF的电容以达到隔直的效果。这个就类似于晶体管放大电路的级间阻容耦合电路。

    谢谢!

  • 10u可能大了,你要求的带宽有10M,小一点的电容可能更合适。请问需要处理的信号频带在什么区间?

  • 输入信号的频带暂时没有讲究,现在只是要设计一个至少10M带宽的放大器,增益有60dB。

    另外,我之前有参考过一个电路,不知这个电路是否是隔直的功能?这个电路接在信号输入端和运放输入之间。如下:

     

    谢谢!

  • 有隔直功能,不过22uF太大了,很可能会直接恶化频率响应。后级可不可以加一个电阻分压,上端电阻接5V,下端电阻接-5V。这样从直流看,可以在后级运放的输入端“做出”一个0V的直流;从交流看,就是隔直电容和两个电阻的并联形成了一个高通滤波,挡掉低频,使高频成分通过。

    另,你的带宽是10M,那中心频率在多少?(1M,11M)?(2M,12M)?

  • 您好,Decaoton Wang!

    可能是我之前的理解错了,宽带放大都讲究中心频率?不是窄带放大才讲究么?望指正。

    加一个电阻分压?请问可否贴上图呢?这样看起来更加直观,因为我有点想象不到,谢谢!

    再次感谢您的耐心的解答!

  • 中心频率并不是关键,关键是你究竟想处理什么样的信号。你需要搞清楚需要处理的信号频率在什么范围。比如传感器的信号可能在几K以内,这样一个低速的运放已经足够处理;又比如无线通信低中频结构的基带信号,中心频率可能在30M,带宽可能2M,那么这个信号的频带就是(29M,31M),处理这样的信号,就需要比较快的运放。

    电阻分压很简单啊,附件里有一个现成的例子,第二级用的就是隔直电容加电阻分压。

    Luffy_Li_3.TSC
  • 楼上说的极是!我要处理的信号分布在10K~10M之间。

    不好意思,不知道为什么附件的文件我电脑上的Tina打开不了?

    谢谢!

  •  

    楼主可参照这个例子,第二级是隔直。

  • 非常感谢Decapton Wang老师的解答!

    我会仔细研究这个电路的!请问有没有您的直接的联系方式(QQ或者邮箱),可以学习交流一下?

    再次感谢!

  • 我的邮箱是decapton-wang@ti.com,有问题可邮件联系。

  • 感谢 Decapton Wang老师的指导!多谢指教!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。