各位专家,您们好!
近来我想设计一个放大器,想实现通频带能至少达到10M,增益有60dB,所以我选择了三个芯片。输入级OPA690接成电压跟随器,中间级OPA695放大40dB,输出级ths4021,放大20dB,电路图如下图所示。
现在出现的问题是:
(1)、输出频带不够宽,只能到1M,而且1M过后波形会失真,带有噪声(输入20mVPP)。
(2)、有一个疑问,就是之前我有用过opa690和ths4021,就是没有用过opa695,他是电流反馈型运放,我知道电流反馈型运放有一个特性,就是频带只由Rf决定,放大倍数在确定了Rf之后再确定便行而不会影响频带,但是,实际上真的是这样的么?
期待各位专家老师的解答,谢谢!