This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这个电路有什么问题吗?您需要哪方面的分析?
这个MOS管在这里的作用是什么,一开始我以为是恒流源后面发现并不是
您是在哪里看到的这个电路?
电路中哪个节点是输入,哪个节点是输出?
一篇论文里,VF2那个点输入,VF4输出那个点输出
您是否可以附上这篇论文的链接?
电路原本的输入是直流电压2V吗?输出节点VF4的负载是什么?
https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/ChJUaGVzaXNOZXdTMjAyMzAxMTISCUQwMjMzMTk2NhoIcnpxczVxbTQ%3D
您可以把论文下载下来附上吗?万方数据库我们没有权限
S1806108.pdf激励电压那部分
文档我下载下来了,您说的是这个电路吗?
文中有讲MOS管的功能:
MOS管在这儿是怎么工作的
所附电路能正常工作吗?
我用TINA 仿真的,不管VF2输入正电压、负电压、还是0V输入,MOS管都是导通的