This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH6572: LMH6572产品的Electrical Characteristics的STATIC, DC PERFORMANCE、MISCELLANEOUS PERFORMANCE参数测试

Part Number: LMH6572

请问测试原理图是否方便提供与参数的测试方法,并且外部增益具体应该如何设置

  • 您好,抱歉 回复晚了,关于电气参数中的这几项STATIC, DC PERFORMANCE、MISCELLANEOUS PERFORMANCE测试,我们没有相关测试资料可参考呢。

    不知您在应用LMH6572中遇到了什么问题,可以把问题描述下我们尽力帮您解决。

  • 您好,我想对这个芯片的参数进行测试,有几个问题请教下,感谢:
    1、其中STATIC, DC PERFORMANCE 的 GIAN参数的介绍;是否可以理解默认增益为2V/V,对应R0输入1V,R0_OUT输出为2V吗;
    2、其中MISCELLANEOUS PERFORMANCE 的 RF参数应该如何测试,或者这里想表达什么含义;
    3、外部增益电阻应该如何设置,
    RODIS参数中Internal Feedback and Gain Set Resistors in Series to Ground应该如何实现;
    4、VO、VOL参数中RL=100Ω,是从输出接100Ω电阻到GND吗。

  • 其中STATIC, DC PERFORMANCE 的 GIAN参数的介绍;是否可以理解默认增益为2V/V,对应R0输入1V,R0_OUT输出为2V吗;

    LMH6572的固定增益为2,所以Gain的这几个参数的测试条件都是在增益为2的条件下测试。红色框是针对Gain的参数的测试条件。

    其中MISCELLANEOUS PERFORMANCE 的 RF参数应该如何测试,或者这里想表达什么含义

    这里给出了内部反馈电阻Rf的值,因为增益是固定的,所以内部已经集成了Rf和Rg,这里的参数我想它是为了证明增益的稳定性,在-40~85度范围内,基本上典型值都是800ohm。以及最大最小的范围。

    3、外部增益电阻应该如何设置,RODIS参数中Internal Feedback and Gain Set Resistors in Series to Ground应该如何实现;

    您的应用需要增益为多大?这款固定增益为2,是否能满足您的需求“?

    VO、VOL参数中RL=100Ω,是从输出接100Ω电阻到GND吗。

    是的,这里指的负载电阻100ohm,指的是输出接100ohm到地。

  • 您好,您还有什么问题吗?

  • 器件的功能与输入输出关系是否是我理解的这样,V+、V-供电后;通过SEL、EN的选通,RX输入 X V电平,对应OUT_R输出二倍X 的电平;测试VO、VOL参数时输入电压应该给多少

  • 是的,增益是2倍的关系,而输出驱动能力是和负载有关的。

    Vo指的是在没有负载的前提下测试的输出电压。

    Vol指的是在100ohm负载的前提下测试的输出电压。

    也就是说,同样的输入条件,在不加负载和加100ohm负载时,对应OUT_R输出电压是有变化的。

  • 好的,另外ICC这个参数范围是20~25mA,按照条件测试后正电源电流满足要求,负电源电流在-11.5mA左右不满足要求,请确认下这个是正常的吗。

  • Icc就是静态电流,指的是在不接负载的条件下,流经Vcc的电流。

    理论上来说,如果+-5V供电,那正电源的电流大小和负电源的大小是相同的。 您现在是测试的正电源电流比负电源电流大是吗?

    如何测试的呢?

  • 是的正电源电流符合要求,负电源电流偏小;测试方式是两个电源上电,EN#管脚给0V电平,测试两个电源的电流;但是Disabled的是否两个电源的电流是接近的;

    我这边用的是ATE机台测试的

  • disable条件下应该是满足下面的supply current disable的范围,测试下来是否在这个范围内呢?

    如果负电源端测试的电流不在20~28.5mA范围内,换一块再试试呢?