This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2348: 运放共模与差模信号,以及运放总输出误差校准设想

Part Number: OPA2348

共模输入与差模输入理解:假设系统工作在反向输入状态如上图 HV_Batt为反相输入信号,Vref为常量,由于电路负反馈作用 V+ =V- 那么无论HV_batt如何变化,V-始终等于V+ 是否意味着共模与差模输入信号无变化?

自校准理解:假设上图中Vref为实际电源存在漂移与误差,所有电阻为理想电阻,HV_batt为输入信号,则每次接入HV_batt前我都将Rns2断开使之其工作在电压跟随器状态,以理想Vref-实际Viso_neg为系统误差

假设校准时间足够快为0s,这样是否就可以得出一个误差和=算放大器 Vos CMRR PSRR Ib ios dvos/dt   加   Vref精度误差 温度漂移误差?   在接入信号后再用这个误差和去校准系统? 这种理解有问题吗?

  • 各位晚上好,补充一个问题

    手册中的对温漂的说明不冲突吗?从表中看有10uV/C的情况 而参数中却只写了4uV 实际应用时候这个温漂需要每个元器件测试确定吗?

  • 共模输入与差模输入理解:假设系统工作在反向输入状态如上图 HV_Batt为反相输入信号,Vref为常量,由于电路负反馈作用 V+ =V- 那么无论HV_batt如何变化,V-始终等于V+ 是否意味着共模与差模输入信号无变化

    可以这么理解,比例运放的工作过程是通过反馈回路动态调节使反向输入电压与同向端电压相等。因此,运放的输入共模电压是Vref电压,差分信号是动态调到0V 的,即V-=V+。

    假设校准时间足够快为0s,这样是否就可以得出一个误差和=算放大器 Vos CMRR PSRR Ib ios dvos/dt   加   Vref精度误差 温度漂移误差?   在接入信号后再用这个误差和去校准系统? 这种理解有问题吗?

    Rns2断开前后,或校准前后假设温度不变,运放的输入Vos不会变,共模电压不会变,即CMRR造成的输出Vos不会变。电源纹波会变(电源纹波随负载改变),因此由电源纹波造成的输出失调电压也会变。即使校准前后电源纹波不变。但是输入失调电流造成的输入失调电压会变,因为接上Rns2后,运放反向输入端的电阻变了。

  • 4uV/℃是典型值,Figure 12 给出的每种温漂下的占比。可以看出至少70%(20%+20%+15%+15%)的器件其温漂参数小于等于4uV/℃。其余的是大于4uV/℃,最大温漂是10uV/℃。

    实际应用时候这个温漂需要每个元器件测试确定吗?

    我觉着没必要去测,如果其最大温漂产生的误差不满足您的设计要求,您可以换一款低失调低温漂的运放。如果您觉着换一款运放价格比较高的话,您也可以去测温漂。总之都是折中考虑的,那种成本低就选择哪种。

  • 感谢您的答复,在您的帮助下我进步了很多。