INA332对输入无响应!一直保持低电平。具体如附件所示!在此再次请教各位高手!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vin+的信号幅值呢?Vo=g(Vin+ - Vin-),能否将信号用示波器抓下来?
你是说Vin+的信号幅值为50mVp-p,直流电压是多少?也是2.5V吗?
你的这个应用应该是只想放大Vin+的50mVp-p信号吧,但Vin-的电压是2.5V,也就是说差分输入Vin+ - Vin-约为-2.5V,所以导致了输出电平是0v左右。
针对这个应用,你只想对Env Ultrasonic的单端信号进行放大,我个人觉得用仪表放大器不是一个很好的选择。单独针对这个电路,我觉得在Vin+加2.5V的偏置,倒不如Vin-直接接地,你可以看下这时Vout应该会有信号的。
Vin-与Env Ultrasonic断开,Vin-通过1个8K左右的电阻接地,也没有输出吗?
Vin+还按你现在的接法,你改下电路,看下输出是什么情况
如果Vin-与Env Ultrasonic断开,VIN+还是这样接的话,那么Env Ultrasonic的负极就悬空了!这样并不是超声波传感器的正确接法!
不好意思,我没太明白你所说的负极悬空的意思,这个传感器的正确接法是什么样的呢?
Hi june,
你的电路中INA332 REF引脚连接有误,请参考如下电路进行修改:
你好!
按照你的电路图,REF端既不接地,也不接任何电平?那A3如何构成反馈回路呢?
Hi june,
ref 接到 参考电路的 R6上,上面提供的电路图使用的模型就是 INA332 ,所有的引脚 都标出来了。
你好!请问隔直电容C1的值如何根据我所用的传感器来确定其大小?
Hi june,
根据传感器的输出信号的带宽来设置放大电路的带宽,通过电路图中C1 * R4 值可以调节放大电路的带宽,图中一阶高通 f-3db = 1 / ( 2 * pi * R4 * C1) = 159Hz, where pi = 3.1415926。
电路还是没有影响!VIN+已经是传感器小信号带+2.5V直流分量了!并且C1根据我需要的220KHZ已经与R4匹配好了!
但是输出依旧保持低电平!
Hi june,
1、你的实际电路中使用的R4 和 C1 分别是多少?
2、你可以使用信号发生器加在电路输入端,看看输出是否正常?
Hi june,
1、确认Vin- 接到2.5V电平上;
2、确认IC 5V供电 和 各引脚连接;
3、将INA332输出端与电路板其他电路断开,观察是否正常?
4、换一颗IC,重复以上1 2 3步,看看输出是否正常?
在你的电路中,使用超声换能器两端直接接到了INA332的两端,VIN-端偏置到了2.5V,但是由于换能器两端之间的等效电容,把信号隔开了,也就是IN+端的信号也需要进行偏置,你可以尝试在超声传感器(换能器)两端串上一个50K的电阻,不用改其他地方,应该会有信号输出。