This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2237: OPA2237差分采集电路,零点不归零。

Part Number: OPA2237

OPA2237EA/2K5运放设计了一个差分信号采集,
差分信号上用1.25v进行抬升。

在未施加信号的前提下,目前测试出来:
运放初值不为零(输出0.109V)
运放的“虚短”不成立(-端电压比+端电压高0.049V)
初步判断运放处于非线性区,但是根据运放手册1.25V处于改运放Vcm的允许范围,感觉比较奇怪,测量了好久了,没找到症结,求大神指点迷津。

电阻精度为0.1%(排除阻抗)
测试条件为常温(排除温漂)
已更换过相同型号运放,现象表现一致。

示波器测试过对应电压波形纹波在2mv左右。



  • 您好,

    运放输出负载是什么? OPA2237最低输出电压达不到电压轨0V,与0V有一点距离,具体输出电压摆幅与输出电流和温度有关,具体见datasheet OUTPUT VOLTAGE SWING vs OUTPUT CURRENT曲线如下截图。

  • 您好,运放输出负载是通过一个10k电阻直接连接到单片机的AD采样口,测试环境均在室温条件下测量。
    已把10k电阻去掉,测量结果与上述问题保持一致。
    如果把运放的输入端上拉电压(1.25V)去掉,则运放零点在3mv内(万用表测量)

  • 已把10k电阻去掉,测量结果与上述问题保持一致。

    先不要将运放输出接至AD采样口,因为不知道AD采样口对运放来说其负载是多少;您将运放输出端通过100K电阻接地,输出电压是多少?这样可以与运放 datasheet中的表格做对比,此时输出典型值是1mV。

    如果把运放的输入端上拉电压(1.25V)去掉,则运放零点在3mv内(万用表测量)

    此时运放的负载是什么?如果还是通过10K电阻接至AD采样口,那应该与输入共模电压有关,需要检查这个1.25V的稳定性与纹波性能。

    同时还可能与供电电压的稳定性与纹波性能有关,也要看下供电电压的AC波形。

  • 做了如下处理
    1)拉高运放电源电压至5v(纹波小于20mv)
    2)将负载端通过100k电阻连接至GND。
    3)运放﹢端电阻跟﹣端电阻全部互换(结果无变化)。
    示波器测量得到如下参数
    1)上拉电压1.24,纹波20mv以内
    2)运放+端电压0.619V,纹波20mv以内
    3)运放-端电压0.671V,纹波20mv以内
    4)运放out 0.104v。

    结果跟没有处理之前保持一致。

  • 相同电路换了一颗美信的运放,运放输出在5mv以内,OPA2237目前来判断是存在性能差异的,具体差在哪不知道,尬住了。

  • 2)运放+端电压0.619V,纹波20mv以内
    3)运放-端电压0.671V,纹波20mv以内

    以上测量结果显示,OPA2237的输入失调电压比较大,datasheet 给出的是uV级别的:

    您测试几块板子是这种现象?

    您可以确认下OPA2237购货来源吗?最终来源是TI吗?

  • 您测试几块板子是这种现象?

    是的,大概10块板子(俩个批次)都是类似问题。
    我大概找到问题所在了,OPA2237,-端不能施加电压,一旦施加电压运放的失调电压就上来了,而且施加的电压越大失调电压越严重。
    我把R58连接到地上,然后运放输出正常精度1mv以内。
    供应商给提供的,型号跟丝印都确认过,没有问题。

  • 自己提出的问题到头来是自己解决的,这种电路连接问题负责论坛的工程师居然没发现,是不是负责论坛的工程师水平太低了!!!

  • 很抱歉没有解决您的问题,可能是我的水平太低了,还请指教是哪里的问题?