This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM358: 使用该芯片设计了一个差动放大电路,却无法实现预定功能?

Part Number: LM358

现在有两路方波电压信号,一路是10-0,一路是0-10,两路信号分别由H桥的左半桥和右半桥产生,相位差半个周期,占空比都为50%。

想利用LM358设计一个减法电路,将输入的两路信号变为10V的交流电压输出,供电电压为12V,单电源供电,电阻使用的是0805封装,阻值为1K。

原理图如下,为何实际无法产生10V的交流电呢?使用万用表测试大约只有1V,2V这样。

  • 您好,

    这两个输入信号做减法,输出应该是±10V,单电源供电无法输出-10V,而且您使用的是万用表测量,万用表测量的是有效值。建议您使用双电源±12V供电,这样可以输出±10V方波信号。

  • 感谢回复。

    我重新搭建了一个仿真,如下图。

    以及实际的波形图

    发现有较为明显的上升下降过程,这一过程与什么参数有关呢?如果我想改进应该如何进行优化?

    同时,在达到峰值以后,有时会出现明显的抖动,这是加了TVS管以后的情形,没加TVS管抖动的会更加剧烈。请问有优化的方案吗?

  • 您测试时负载是什么呢?

    电路图中不建议加C1,运放驱动容性负载的能力是有限的,不建议人为加容性负载C1,否则的话可能会引起电路稳定性的问题。

    在达到峰值以后,有时会出现明显的抖动,

    您可以附上测量波形吗?同时告知测量时其负载是什么?

  • 我测试的负载是两个100K的电阻。下面是去掉电容和TVS管的电路图。

    电容C1我的想法是用于去耦的,下面的是去掉电容C1后的测量波形图

    这是去掉电容C1和TVS管以后出现的波形图,有很大的波动。

    以上波形测试的负载都是两个串联的100k电阻。

    请问有优化的方案吗?

  • 很抱歉,图片没有显示,也就是说负载是200K对地电阻?您示波器探头校准了吗?示波器测量其他正常方波效果怎样?可以正常显示吗?

    我感觉输出应该可以正常显示,不该有异常,因此想让您先看下示波器探头是否有问题

  • 你好,这是电路图,能否正常显示?

    我在B通道接了一个方波信号,可以正常显示,波形图如下: