选择DAC8563和OPA2227,设计一个信号源,输出端所带的负载阻抗假设在1K欧~10M欧范围内,要求输出信号的精度小于1%,如附件所示。对于输出端有可能和GND短接的情况下,是否需要添加短路保护电路,如何设计比较好?请高手指点一下,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基本上每一款的运放,datasheet中都会给出输出短路电流Isc这个参数,也就是输出短路保护机制,对于OPA2227同样,给出的输出短路电流的大小为+-45mA, 并且在“ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS”里也给出Output Short-Circuit(2) .............................................................. Continuous(note2:Short-circuit to ground, one amplifier per package.),这说明输出短路可能并不会对器件造成损坏,但note2给出的条件指的是如果是多通道的运放产品,只允许其中的一个channel发生短路现象。OPA2227就是2个通道的,如果2个通道同时发生短路,则有可能对器件造成损坏。
是Altium Designer,在ESD上可以下载:
http://esd.itg.ti.com/
根据More Info里面的说明,给Teresa.M.Posten@ti.com发一封邮件,申请Alitum Live帐号密码。她帮你注册好了之后,你就可以下载Altium Designer的安装器,链接如下:
https://sps06.itg.ti.com/sites/KMS/crossdivteams/altium/docs/InstallerFromAltium/AD/AltiumInstaller.exe
下载之后,一步一步的进行,在出来的注册页面上输入您的Altium Live帐号与密码即可完成安装。
用正版的Altium Designer略烦,每次打开之后都要重新输入一遍自己的Altium Live的ID与密码。
供参考。
太好了,我也来申请一下账号密码,感谢carter和Vio。
Kailyn Chen & Carter Liu 你好,你们两个都是我在deyisupport上非常专业热心的专家,以后有问题还望多多指教,互相交流共同进步