This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新手请教:MULTI-CAL-SYSTEM PGA 309使用问题

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, MULTI-CAL-SYSTEM

之前使用PGA309 EVM,excel补偿

现在新买MULTI-CAL-SYSTEM使用自带test板时扫描0~7路时提示连接错误,电流、电压输出都一样,仔细查了接线、跳线应该都没问题,求指导一下怎么排查?感觉test上电没加上

  • 汗,这个也可以发生

  • 对测试系统的东西不是很懂,继续请教;

    今天继续试验,还是不成功,六位半我用的是安捷伦34401A,232转USB与笔记本连接,COM端口按教程改成笔记本的com4,还是连接错误。看到PPT里介绍说real RS232,real是说都是串口的么,然后又找了个带串口的本,试了下,还是通讯不上。

  • 会不会是系统驱动问题,u转串口驱动安装了没,电脑是否能找到硬件

  • 您好!

    不好意思,刚刚才看到您的问题。

    “

    对测试系统的东西不是很懂,继续请教;

    今天继续试验,还是不成功,六位半我用的是安捷伦34401A,232转USB与笔记本连接,COM端口按教程改成笔记本的com4,还是连接错误。看到PPT里介绍说real RS232,real是说都是串口的么,然后又找了个带串口的本,试了下,还是通讯不上。

    ”

    Real RS232,这么说的原因是,有些万用表后面的串口,实际上是USB-转-RS232,而不是真正的RS232接口。

    如果您用的是,安捷伦的数字台表,可以用GPIB接口,Multi-Cal 软件可以支持

    如果您用的是,普通国产的数字台表,一般后面的方口USB接口,实际上是串口RS232转USB,TI有更新软件支持该功能。


  • 下面附件,您可以看看:

  • PPT已经学习了,现在已经能够正常使用了,正在进一步研究中,现在有几个新问题:

      现在补偿过程必须一气呵成么?如-40℃、-10℃、25℃、80℃必须不断电、不关软件一次完成?能不能改成-40℃校准只要pass应该能调取,-10℃出现错误时不用从-40℃从头开始。