文章原文:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct096/zhct096.pdf
在《压电传感器的信号调节》一文中,对于噪声的计算有如下公式:
文中电阻选择270M欧,电容选择680pF,计算过程如下:
其中:
如果Rfb * Cfb * S +1 =5.85,那么 Rfb * Cfb * S = 4.85。
如果Rfb * Cfb = 0.1836,那么 s = 26.416 。
而文章明确提到s = 2 π f j ,那么 s 就应该是31.416。
在这里两个s不一样?这是为什么?
还有:我的运放之前选择的是OPA333,感觉噪声非常大,我想是不是就是他的噪声电流100pA/√Hz的问题?现在我选择了opa320,效果会不会明显改善?