Other Parts Discussed in Thread: OPA820
因为在外面,手画了简单的电路图,如附件所示。
问题主要是以下几个:
1:OPA820在没有信号输入的时候,输出点A就有900mv的电压了:;
2:我直接将信号接到A点输入,300mv信号可以经过INA820之后放大,其中Rg我是用了一个可变电阻,不过当我调节电阻阻值的时候,输出信号最大只有6V;
另外电路是我用万用板搭的,会有影响吗?不知道为什么会出现上面的问题,诚心请指导一下,真想搞明白搞好这个电路,谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA820
因为在外面,手画了简单的电路图,如附件所示。
问题主要是以下几个:
1:OPA820在没有信号输入的时候,输出点A就有900mv的电压了:;
2:我直接将信号接到A点输入,300mv信号可以经过INA820之后放大,其中Rg我是用了一个可变电阻,不过当我调节电阻阻值的时候,输出信号最大只有6V;
另外电路是我用万用板搭的,会有影响吗?不知道为什么会出现上面的问题,诚心请指导一下,真想搞明白搞好这个电路,谢谢了。
Andy 你好,
我用了双电源供电后,在输入接地的时候,输出大概10mv了,这个输出好像太大啦,有没有方法可以改善下这个输出的噪声呢?
另外输入的信号是由光电传感器来的,应该是叫脉动直流电吧,实际有用的信号就是基准信号上的变化量。
因为发帖的时候网络不好,发了2次贴,请问管理员怎么可以把帖子合并啊?
Andy 你好,
谢谢你的提醒,之前测量的时候我主观的认为输入接地那输入信号应该就是0了,现在测量一下,输入接地后的信号有很多噪声,经过对比后,现在是输入接地后得到的信号有10.5mv左右噪声,输出为10.8mv,这样的结果正常吗?如果实际使用中还是这样的误差的话,我觉得对光电传感器进来的信号来说还是可以接受的,不过如果输出可以更加接近输入就更好了。
第二个问题你提议用双电源供电,我会再试一下。
另外,想问一下,INA826是差分输入的吧?我IN-接地有没有问题呢?对噪声的抑制有没有影响啊?
Andy,你好,
谢谢你的指导,现在我的传感器信号只有单端输出的,有没有简单的电路可以实现差分输入到运放呢?或者针对我现在的情况有没有推荐单端转差分的芯片啊?
另外,如果转差分的话,是在opa820之后转的吗?中间需要注意点什么问题啊?
如果精度要求不是特别高的话,采用低噪声,低偏置电压(电流)的运放进行前端放大应该就能满足要求。
后端的ADC采用是是差分的吗?如果是这样的话可以考虑这样做(需要验证其性能):全差动(单端-》差分,小增益)+仪表放大器
使用全差动的运放实现单端到差分的转换,但是需注意前端输入电阻的匹配:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa054d/sloa054d.pdf?keyMatch=SLOA054D&tisearch=Search-CN
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/amplifiers-linear/fully-differential-amplifier-products.page