Other Parts Discussed in Thread: LM3886, LM1875
大虾好!
麻烦给推荐一款大功率音频功放芯片。
要求:供电电压±30V,输出电压能达到±25V,功率不小于20 W。
输入信号最大为±10V,频率为1K到50K。
AB类功放,转化效率越高越好。
总谐波失真度+噪声 0.03%
请多推荐几款,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我推荐 三款:
TDA1521/TDA1514;
资料:http://wenku.baidu.com/link?url=TXFi7-nnsfvMLn1oSw5UnnI_jzY8CmBr9lfMWwzqNs_DcVCNyNLzuC7UsC_dBP1k9GZz6dk8NMgo0rbzJhys0XXpt1ycM6o_29N8M8BMn8i
TDA7294;
http://www.waveshare.net/Datasheet_PDF/TDA7294-PDF.html
LM3886;
以上三款基本都能完全满足你的要求,只有噪声和失真度第一款TDA1521可能没法满足。
具体的设计资料网上有很多。
以我的经验,做音频功放最关键的选择要求是:价格与散热。特别是在制作的时候,散热一定要考虑好。另外就是电路的合理性了。
希望可以帮到你。
常见的几款大功率Class AB功放有LM3886,LM4776,LM1875,LM4782。但根据您的条件来看,可以考虑LM3886这款:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
您好,我现在用的是LM3886BT,但是现在有一个问题,当输出达到±25V时,在正半轴最高点有一个小豁,如附件所示。不知道有没有解决方法。同时这款芯片的效率只有30%多一点。
谢谢您!对我的项目来说,价格不重要,主要是它的性能,不找到你推荐的几款芯片它的效率最大能达到多少,您又没有做实验的数据。谢谢!
那就是还不能满足你的需求喽。
效率和参考资料其实都在使用手册上,就拿LM3386,TI官网有相应的资料,我没用过这个,功放这东西确实需要经验指导,可惜不能帮你更多了。