This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5630 2.1CH 声道 分离度问题 求解

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5630

PVDD:44V

GVDD:12V

散热器接地良好,加载功率输出正常

A+B  4欧负载

C/D  2欧负载

问题现象:当A+B输出时  ,C,D分离度很低。

              (C,D分离度随A+B输出幅度而变化,但两者不同步。串扰到C,D的信号频率随A+B输出幅度变化)

                   A+B不管在空载还是加载,C,D分离度都存在一样的问题。

                   断开R29,R30,加大C20,C23至0.1uF,问题同样存在。

                当将电路接成2CH,2*BTL时,C+D干扰消失,经测试,C,D干扰同样存在,只是CMRR提高,BTL时互相抵消了。

               当2.1CH时,A+B会干扰C,D。C与D互相干扰。

                当散热器不接地时,干扰更严重。

                

2.1CH AMP TAS5630.pdf