This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5630 2.1CH 声道 分离度问题

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

PVDD:44V

GVDD:12V

散热器接地良好,加载功率输出正常

A+B  4欧负载

C/D  2欧负载

问题现象:当A+B输出时(空载或者加载)  ,C,D分离度很低

                   断开R29,R30,加大C20,C23至0.1uF,问题同样存在。

                   C与D之间互相干扰。

                   当A+B输入100HZ ,随着输出幅度增大,C,D会有干扰输出,输出频率随A+B幅度增大而增大。

                   当将PCB改成2*BTL模式时 ,CMRR提高,性能良好

                   请问SE模式时,IC如何提高扰干扰能力?

2.1CH AMP TAS5630.pdf
  • 可能是电感间的串扰造成

    1), 可将C/D电感拆掉后, 测试PWM是否存在抖动,以确认是否为IC内部已存在串扰

    2), 如确认为电感串扰, SE模式无法通过电感反相方式抵消干扰.

        建议加大电感距离或屏蔽更好的电感.

  • 1.C/D电感拆掉后,PWM存在抖动

    2.当拆除A/B电感后,干扰依旧存在。

    也就是当我切断C,D的输入,去除A,B的输出滤波电感,干扰依旧存在。

    请问各位,特别是TI的工程师。现在是否有人开发成功SE模式工作的产品,有的话可不可以留个联系方式

  • 方便的话;上传个PCB图看看。

  • 该问题现已确认为TI产品设计不良。SE模式时,分离度低,且产品开机时有严重POP声,因该IC没有静音功能,所以无法消除,只能在后面加继电器解决。

    为确认这个问题,我在TI工程师的建议下,在市面上购买了其他使用TAS5630的产品(2.1或4CH),结果测试后都存在这个问题。

  • 干扰主要是PCB layout出了问题。

  • 参数已达到TI公布的-63dB,但试听效果很差,现在市面上找不到一个用TAS5630设计的2.1或4CH不加继电器能消除开机POP声,还有分离度达到很好水平的机器。TI自己也没有做出4CH的Demo.

  • 这类单片方案;由于强弱电多声道集成一起,加之PCB限制;很难做到很好效果。目前;可能IRS20957这类分立方案会更适合你的需求。

  • 5630这个料我们也有用,是按2。0方案设计,没有发现楼主提到的这些问题,关于开机POP声,楼主可以充分利用一下芯片的15脚。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。