This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3603: 两个电压输入比较时,按对应3mV迟滞电压设计,但测量结果两者相差一两百mV才会为1,且不稳定

Part Number: TLV3603

当我使用TLV3603测量两电压比较结果时,Vhyst脚悬空,即对应手册上3mV迟滞电压。VCC接5V,VEE接AGND,IN-接680mV,依次手动按1mV增量改变IN+的输入电压值(660mV——700mV),三个输入电压都由3通道电压源提供,且每次在引脚上的电压都用万用表测量正确的数值,发现OUT端始终为2.6——2.8V范围内浮动。当IN+为810mV时,OUT输出端为4.99V,且有时改变输入电压固定值,不同时刻测试输出脚时而2.6几,时而4.99.不知道问题出在哪?迟滞电压如何为3mV?

器件为:TLV3603DCKR

  • 您好,

    1、首先请确认芯片的1脚没有定义错;

    2、因为您是在封装不对应的PCB板子上焊接的电路,因此请确认PCB板子上原有的走线或信号连接是否影响TLV3603的正常工作?

    3、您可以用示波器测量两输入电压和输出波形吗?我怀疑输出是振荡的,这样使用万用表测量的是有效值,输出大概在供电电压的中间值。因为TLV3603输入失调电压最大能到5mV,3mV的迟滞电压可能不足以抵消输入失调电压;再加上两输入电压可能不稳,输出很可能振荡。

  • 1. 确认过1脚未接错

    2. 已确认原有的走线并不影响芯片工作

    3. 使用示波器进行了测量,波形确实是震荡的;现在修改了原有的布局,在输入电压引脚IN+与IN-上并联了很多个电容,把接出的5V电源线与地线靠近芯片布局,现在测得在两电压相差10mV以上,震荡消失,示波器波形稳定在5V;如此,该比较器使用的迟滞电压仍为20mV;手册上标注的3mV迟滞电压可否实现?或者该如何验证VHYST引脚悬空时,该比较器的迟滞范围是3mV呢?

  • 还是建议您用示波器测量两输入电压和输出波形,看实际输入波形是怎样的?

    两输入电压是怎样产生的?我想看下两输入电压信号的输出阻抗是怎样的,如果输入阻抗太大的话且有反馈寄生电容的话,也会引起输出不稳定或振荡的问题。

    在输入电压引脚IN+与IN-上并联了很多个电容

    这里并联的电容值是多少?两输入端并联电容是可以避免因比较器的输出到负输入的任何寄生电容反馈造成的输出不稳定或振荡问题。

    如上所述,LV3603有最大到5mV的输入失调电压,在比较器实际工作时,是要考虑输入失调电压的影响的,在没有迟滞电压的情况下,VIN-高于(VIN+ +输入失调电压)时,输出才是低电平;同样,VIN-低于(VIN+ +输入失调电压)时,输出才是高电平。因此实际效果3mV的迟滞电压不易实现,除非设备的失调电压为0V。如果非要3mV的迟滞电压,那么需要您测试所使用比较器的输入失调电压,在设计迟滞电压时将输入失调电压考虑进去。

  • 请问实际中可以怎么测试TLV3603的输入失调电压

  • 下面链接讲了比较器输入失调电压的测试方法:

    电压比较器失调电压测试方法

    不过我认为没必要测试其输入失调电压,因为每个器件的输入失调电压是不一样的,datasheet 给出了其输入失调电压范围,设计电路时如果不满足要求,您可以选择输入失调电压更小的器件,下面链接是TI比较器筛选链接,您可以根据此参数进行筛选:

    https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/comparators/products.html#2max=5%3B5&