This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

仪表放大器的带宽问题

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请问仪表放大器的带宽为什么只有几MHz?我用分立的高宽带运放THS3001和精密电阻(用台表量的)搭成的仪表放大器带宽也只有几MHz,这是为什么啊?我看书上说,频率越高,仪表放大器的CMRR会逐渐减小,带宽做不高,是CMRR限制的么?

  • 仪表放大器的最大要求是精度,频率并不是主要问题。如热工测试应力测试等,信号仅数毫伏。这些应用占了绝大多数市场。

    面向这些市场开发的器件自然是这个特性。

  • 作为性能,TI完全可以做到更宽频带和更高精度。但是产品不是赛品,它需要追求性价比,易用好用够用。另外;高频特性运放远没有通用运放随和,这也造成了带宽不能做太高的重要因素。

  • 你好,共模抑制比(CMRR)是 指AD与ACM之比。仪表放大器中,一般CMRR将成比例随增益增加。

    所以说,如果你对电路的频率带宽提出一定要求,那么其增益的设置就会受到限制(受仪表放大器单位增益带宽限制),这样CMRR也就会受到限制。

    你可以看下图:

  • 另外对于仪表放大器的带宽和CMR关系,为什么仪表放大器带宽比较低,下面是我个人的看法,仅供参考:

    1.从原理上来说,把带宽做大是比较容易实现的,为了使仪表放大器有效工作,要求它既能放大微伏(μV)级信号,同时又能抑制输入端的共模电压。

    这对于在有用带宽内能够抑制共模信号的仪表放大器来说是特别重要的,这要求其在有用的主要频率及其谐波范围内具有非常高的CMR。

    2.仪表运放一般应用场合是从传感器端提取微弱信号,窄的带宽,意味着可以把有用带宽意外的噪声很好的衰减掉,实现对微弱信号的提取,不至于被有用带宽外的无用信号或噪声淹没掉。

    3.微弱信号的提取需要高的增益,同时能获得更高的CMR,这样一来电路的带宽也将掉下来,所以选型时还会要考虑这个问题。