用INA129的Spice模型在TINA-TI上做噪声分析,为什么TINA上分析的输入噪声频谱密度图与规格书上的不一样,整体趋势都不一样
以下为仿真电路图和TINA噪声分析结果
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从上面的公式可以知道输入参考噪声是输出级噪声和输入级噪声的叠加,官网提供的模型可能是没有包含这来两个噪声模型。
后面提供给你的模型就是在输入端加入了电流和电压噪声模型,把输入输出噪声整合在一个接入输入端的噪声源中。
这样的话,就不符合实际,输入参考噪声就跟输入级的增益没有关系了。
当仪表运放中噪声是以输出噪声为主导的话,不同增益下输入参考噪声的差异就会比较大。
这个我们从手册的“INPUT−REFERRED NOISE vs FREQUENCY”就可以看得出来。
在增益为0db的时候能够满足手册中给出的噪声特性,但是其他的增益的噪声特性就没有办法满足了。
通过上面的公式,我们可以换算出在100~10k段:
Vn_out=119nV/√Hz;
vn_in=7.9nV/√Hz
这样可以算出:
G=10V/V, 输入参考噪声大约为14nV/√Hz;
G=100V/V, 输入参考噪声大约为7.98nV/√Hz;
G=1000V/V, 输入参考噪声大约为7.90nV/√Hz;
看来对于这种多级放大电路构成的仪表放大器,直接通过在输入端加入噪声模块,存在缺陷。
所以仿真的时候,应该要注意这一点。