订单号T03747890,下单数量250pcs,客户测试中有20pcs 出现测试异常,以下是客户描述,请TI工程师协助处理,谢谢
该物料VCA822 ,输出的电压幅值波形不对,相同条件下测试的,第一张是正常的VCA822的结果,第二张是有问题的VCA822的结果,第三张是电路图,请帮忙看看


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
订单号T03747890,下单数量250pcs,客户测试中有20pcs 出现测试异常,以下是客户描述,请TI工程师协助处理,谢谢
该物料VCA822 ,输出的电压幅值波形不对,相同条件下测试的,第一张是正常的VCA822的结果,第二张是有问题的VCA822的结果,第三张是电路图,请帮忙看看


客户的意思是异常波形是指输出出现削波了是吗?
电路中RF=10k,RG=220Ω,最大增益是2*(10k/220)约为90倍;异常时,输入信号幅值是多少?VGain是多少?
您可以上传异常时输入信号波形和对应的输出信号波形吗?您描述说输入信号是0.05-0.165V的正弦波,但是我在上述正常波形中也没有看到输出是正弦波,您是将测量波形时间轴压缩了吗?±5V供电时输出最大摆幅约±4V,上述黄色波形的幅值是多少?右下角4V表示每格4V吗?再次测量时波形中可以显示出波形幅值吗?
我明白客户的信息,我只是想确认此客户是否正确应用了VCA822芯片?在给定各输入参数的情况下输出是怎样的?分析有可能哪些原因造成输出异常?我现在连客户指的异常波形是否指输出出现削波都不确定,现在又说黄色波形是经过放大级的波形图,那么放大级的电路是怎样的呢?输出异常是否有可能是放大级的电路造成的呢?
如果您仅是说TI的芯片测试性能不一致,那么建议您按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
Ti.com购买订单号
详细描述问题
好的;
产生这种结果,可能有两种情况,一种是VCA822本身就有异常,那么这种情况请联系上述客户支持部门;另一种是在使用VCA822的过程中发生了损坏,有可能是静电损坏,也有可能是瞬间过压过流损坏,也有可能是机械损伤等造成的,那么就需要做这方便的分析,看是哪种原因造成的。