Other Parts Discussed in Thread: UAF42, INA219, INA282, INA210, INA116, INA118, TINA-TI, INA129, VCA810, OPA2376, OPA211, TPA3112D1, XTR111, PGA309, TL3016
1. 基于UAF42的50Hz陷波器设计与仿真 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72344.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64783.aspx
uaf42截止频率计算:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/68900.aspx
INA系列应用经验:
INA219 压降监控: 参考数据手册9页的图13, 在电路的高端接一个很小很小的电阻。INA219会检测这个电阻的压降,然后用内部的ADC采样后,用I2C总线输出AD后的数字结果。(作者 Seasat Liu)
INA282 的电流并流监视器: 与平常所说的电流互感器有相同的作用,主要适用于任何高侧电流感应。包括电流和电压输出器件。(作者 Trevor)
INA219 电流/功率监控器:需要标定,见手册 PROGRAMMING THE INA219 POWER MEASUREMENT ENGINE 节
INA210 实现H桥驱动电机电流检测: 由于电机的电流会夹杂大量噪声,输入必须增加缓冲滤波电路,可以参考手册中的输入端滤波环节的介绍。
INA116输入引脚串联的电阻: 作为防止过压的作用,芯片的输入引脚有齐纳二极管来保护芯片,当输入电压超过电压电压时,齐纳二极管就会导通,这时需要在外部加上限流电阻,不然就会损害齐纳二极管。电阻不宜太大,否则引入额外的噪声,但也不能太小,否则烧坏齐纳二极管,可以计算一下,大概保证最大电压输入时,齐纳二极管的电流在5mA左右。(作者 Sunny Qin)
INA118 应用: 仪表运放需要为其提供一个输入偏置电流通路,这个在INA118也是有单独介绍的 (标题:INPUT BIAS CURRENT RETURN PATH), 对 INA118 而言, 如果没有提供偏置电流接地通路, 输入浮动会出现饱和, 从而形成无效的输出电压。(作者 Mister Lei)
INA129输入噪声频谱密度在TINA-TI上仿真的图形 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/69582.aspx
单电源下仪表运放输出饱和问题 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/15286.aspx
功率运放做电压跟随器振荡分析 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72368.aspx
VCA810
差分接法注意要点 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72682.aspx
单电源供电疑问:为获得一个线性增益输出,VCA应该是不能在单电源下正常工作的(作者 Andy Tan)
可以单电源供电,但是供电电压有一定要求,请使用8-12V单电源电压供电(作者 Carter Liu)
VCA810AGC电路中那个RSSI Port 端口: RSSI是Received Signal Strength Indicator的意思,接受信号强度指示器。可以用来调节放大器的增益。RSSI应该接一个0~-2V的电压,以控制VCA810的增益大小。
运算放大器应用
分享-运放参数的测试方法 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64788.aspx
运算参数的详细解释和分析【TI FAE 分享】 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/20214.aspx
运算放大器增益误差设计指南: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/65145.aspx
放大器的选用: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/65149.aspx
看一个TI老工程师如何驯服精密放大器 http://www.deyisupport.com/files/m/analog_other/11442.aspx
运算放大器稳定性分析(TI合集) http://www.deyisupport.com/files/m/power_management/5497.aspx
电压跟随器出现振荡 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/69708.aspx
OPA2376选取反馈电阻 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/68865.aspx
【原创】+ 发烧级TI运放指南: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64957.aspx
运算放大器学习之Spice噪声分析分享: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/65133.aspx
【原创】+运算放大器电路固有噪声的分析与测量之放大器的内部噪声 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/65144.aspx
【原创】+运算放大器增益误差设计指南 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/65145.aspx
【原创】+放大器的输入偏置电流 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63243.aspx
【原创】+运算放大器发生振荡的原因 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63051.aspx
【原创】+放大器IC芯片输入引脚的过电应力(EOS)保护 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63098.aspx
运放的输出保护问题 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/62914.aspx
运放输出阻抗Ro引发的血案
【1】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63652.aspx
【2】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63653.aspx
【3】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63654.aspx
运算放大器如何驱动电容负载?
输出串联电阻,一般不建议直接驱动,会导致相位裕度减小导致振荡。(作者 Bruce Wei)
常用的方法是输出端串电阻(10-100Ω),由于运放的输出阻抗与负载电容形成了而外极点导致运放的相位裕度减小。另外的方法可以通过反馈电阻端并联一小电容(15pF)左右,这样可以引入零点来减小额外极点的影响。(作者 Hao Xie1)
多级运放电路中的跨级反馈: 电阻用于增益的控制的。而电容是出于电路稳定性的考虑,对其进行相位的补偿。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/71288.aspx
单电源运放直流偏置: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/68933.aspx
方波放大器的带宽: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/68313.aspx
高速小信号,系统内部有强干扰源,对噪声要求很高: 推荐使用差分,这样抗干扰能力强一点。差分线要等长、并等间距, 同时要注意高速信号线的阻抗匹配,差分运放对输入也要求有阻抗匹配,具体可以看芯片的datasheet。可以加入无源滤波器。(作者 Carter Liu)
全差分放大器的电阻配置 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/68528.aspx
OPA211的SHUTDOWN引脚 shutdown引脚就是当器件不使用的时候,可以将器件disable,进入低功耗状态,输出为高阻抗,高有效,此引脚电平为高的时候,输出disable,当为低的时候,器件保持正常工作,如果不用此功能的话,可将此引脚直接接在负压轨上-Vcc上。(作者 Kailyn Chen)
运放供电问题
任何运放都是可以单电源或者双电源供电的,只要保证V+V-之间的压差小于最大电压即可。例如数据手册中写+-2.5到+-18,那就是V+V-之间电压不大于36V即可,可单可双;如果数据手册写5V到36V,是和上面的意思一样的,不大于36V即可 (作者 Dylan Yao)
所有运放都是可以在单双电源下工作,但需要特别注意其共模输入和输出电压范围是否满足你要求。(作者 Andy Tan)
推荐电路中的两电源管教之间并联的电容的作用: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/68276.aspx这是用作电源的通耦电容。一般加一个大一点的2.2uF到10uF和一个瓷片电容0.1uF。当然高频放大电路时,还需要加更小的瓷片电容。这个电容,有以下的作用:
1. 滤除电源上的噪声;
2. 对芯片电源引脚的噪声进行退耦,防止芯片电源引脚的噪声污染电源网络;
3. 在芯片电源急需电荷供电时,由电容提供,这样可以防止电源的波动。(作者 Wayne Xu)
比例运算放大电路运放使用CFB还是VFB: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64786.aspx
电流反馈型CFB运放
【1】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/30051.aspx
【2】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/30052.aspx
【3】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/30053.aspx
【4】http://ti.eetop.cn/viewnews-4680
【5】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49118.aspx
【6】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49291.aspx
【7】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49512.aspx
【8】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49513.aspx
【9】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49732.aspx
【10】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49733.aspx
【11】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49978.aspx
【12】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/49979.aspx
【13】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/50874.aspx
【14】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/50875.aspx
【15】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51012.aspx
【16】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51543.aspx
【17】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51546.aspx
【18】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51547.aspx
【19】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51548.aspx
【20】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51550.aspx
【21】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/51551.aspx
【22】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64659.aspx
【23】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64662.aspx
【24】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64663.aspx
【25】http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/64664.aspx
TPA3112D1两个同时使用时,输出断续 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/70145.aspx
XTR111测试各种问题 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/69358.aspx
电流源
运放的运用 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/63046.aspx
电流源电路汇总【TI FAE 分享】 - 欢迎大家积极补充,分享经验 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72097.aspx
电流源电路
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72040.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72041.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72042.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72043.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72044.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72045.aspx
弱信号放大
微伏级直流电压的测量:仪表放大器的选择 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72083.aspx
PGA 应用
pga309 温度校正后,连接传感器无输出电压, 可能原因: moved to offline.
比较器应用
输出速度 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/72448.aspx
Δ‐Σ 调制器
电路原理 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/31169.aspx
电阻噪声与电阻值有关系,En = sqrt(4*K*T*R*BW)。两个电阻并联,由于噪声是不相关的,所以是均方根叠加,En = sqrt( En1^2 + En2^2)。从这个可以看出,要组合最小,那就是两个等值电阻并联 (作者 Dylan Yao)