This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA552: 很容易损坏

Part Number: OPA552


您好!板子上有16路OPA552做直流电源输出电路,输出电压范围-10V~+30V,V+=32V,V-=-15V,在实际使用中没有什么问题,但是OPA552经常会损坏,不是超过功率损坏,16路中只有三路电流在100MA-50MA之间,其他路不会超过10ma。而且损坏的运放都是输出不了正向电压,输出负电压可以,而且损坏的运放不管设计输出多少正向电压输出都是-5V左右。这个从理论上分析应该是什么导致的?因为是随机出现不好确定损坏时各点电压,希望帮忙从理论上评估一下可能的原因已经怎么优化。

1,32V电压是开关电源上电给TPS55340RTER升压产生,-15V是开关电源上电直接输出。上电的时候V+肯定会慢于V-

2,上电时前级运放输出为0V所以OPA输出是0V

  • 您好,

    前级运放供电电压是±5V吗?这样的话OPA552输入端信号也不会过压;

    前级输出信号电压期望范围是多少?看电路图中标的是-2.5V ~+2.5V,这样放大12倍,输入负电压会削波;

    运放损坏是在工作中损坏的是吗,而不是在上电过程中?

    输出端负载是什么?有没可能是后端负载问题?

  • 前级运放供电电压是±5V,前级输出电压期望值是-2.5V~+2.5V。负压期望输出的最大电压不会超过负端供电电压。

    应该是上电过程损坏的,上电之后发现负载没有变化,之后测量发现16路运放全部损坏。

    负载是测试过的良品,负载不会有问题。我发现所有损坏运放都是不能输出正向电压但是可以输出负向电压,这种现象是否能理论分析出大概是什么原因造成的?

  • 上电的时候V+肯定会慢于V-

    很抱歉,我刚开始看到您这里有“肯定”这俩字以为是正常上电顺序了,

    应该是上电过程损坏的,

    那么现在看来应该是这里的问题,即上电顺序的问题。

    建议您在运放的两供电管脚外部加上TVS管,如下图所示。TVS或齐纳二极管可防止电源过电压、反极性,并在通电或断电过程中如果一个电源浮动或高阻抗,则可为电源电流提供路径。这应该可以解决您上述问题。

    下面视频讲了保护运算放大器的方法:

    Electrical overstress - Introduction | Video

    Overstress protection | Video

    Selecting components | Video