This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实测DVDD是5V是吗?输入信号幅值满足规格范围,各供电电压值没有问题,增益设置是1,EF也没有报错。
建议检查焊接是否有问题,或多测试几块板子,看是否都是这种现象?
看您电路中有两种地符号,GND和AGND,请确认下它们之间是否单点连接?
PCB元件焊接全部用万用表测过,连接没有问题,而且试过多块板子,是否可以考虑芯片本身有问题呢?
您是从哪里购买的呢?是从TI 官网购买的吗?
如果不是从TI 官网购买的,建议您在TI 官网如下产品主页购买几片芯片以验证测试是否芯片的问题:
PGA281产品主页链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/PGA281
打开主页链接后,点击右上角“立即订购”,网页会自动滑动到订购部分,输入数量,添加到购物车就可以购买了
TI授权经销商可以从下面网页查到,您是从TI授权经销商处购买的吗?
https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/distributors.html
上述电路我没看出什么问题,应用参数也没问题,焊接也没问题,只能怀疑是芯片的问题了。
另外,板子是一上电就异常还是工作一段时间异常的?如果是一上电就异常,那只能从芯片上查找原因了。您也可以在上述经销商处询问是否有货,购买几片以验证
还是建议您从TI授权经销商处购买几片以验证是否芯片问题
VOCM对地是2.5V电压,VOP或者VON对地是0,刚才量了VOP或者VON对VOCM电势差也是0
单从上面这一现象,我怀疑是芯片的问题。
不是的,这是运放输出电压摆幅,它不能输出至电源轨,到电源轨的距离就是上面这个参数值,比如说典型值是40mV,具体值与负载电流有关,负载电流越大输出至电源轨的距离越远。
举例说,在输出级单电源5V供电时,电源轨就是0V和5V,可以输出的范围是40mV至(5V-40mV)