This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMV321: 输入电压范围的疑惑

Part Number: LMV321

我用LMV321做跟随器   电源3.3V   输入电压0~3.3V  居然可以输出0~3.3V ,基本线性对应关系 。LMV321的输入不是要比电源-1V吗?怎么输入也可以轨至轨了?芯片丝印RC1F

  • 您好,是的,这款运放输出能轨至轨,但输入不能,2.57供电的话输入范围0.5V~2V使得LMV321达到最佳线性工作范围。

    同样5V供电的话,最大输入不超过4.2V。

    您有更换过一片试试吗?是在哪儿购买的?

  • 抱歉 我的邮件系统一直未收到回复信息 ,我是在淘宝上 买了几片, 更换测试结果是一样的,商家说是TI 的LMV321,但是按数据手册是不对的,所以很疑惑。保险起见 我还是做了输入减半 输出2倍的硬件电路 。

  • 我是用来检测PWM信号的占空比  要求精度不高,按10%占空比递增测试,0% 输出0~1,10%~90%比理论值高14~15,100%输出4093,可以满足应用,就是没理解为什么会这样

  • 您好,感谢您的反馈。

    是的,首先您的理解是对的,建议是按照数据手册给的电气特性去使用芯片,关于LMV321的输入电压范围,这款它不是轨至轨输入,所以3.3V输入的话,如果满足其线性范围的话输入电压范围是不允许到3.3V的。

    或者您也可以在LMV321的主页上申请样片验证下: