Part Number: OPA227
输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大
测量了U5输出,波形很好;测U12输出,波形整体较好,但是上升时间变长。

结果:
1、LED开启前:

2、开启后

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如您所说应该是U12的输出波形上升时间变长导致输入恒流源的电压有效值降低使得输出电流下降;运放输出端走线长不长?如果走线长就会引入迹线电容,与电阻形成RC充电电路,增加上升沿时间。
而且一打开LED,U5的输出电压波形很杂乱。
不知道这个现象是不是因为前端电路输出上升时间增加造成的,因此建议先着手解决上升时间的问题,即输入电压有效值的问题
请问我可以加你微信或其他联系方式吗,因为现在这个问题想快点解决,但是TI论坛的回复都是一天一次相对较慢。谢谢。
很抱歉,技术支持都是在论坛上进行的:
中文技术论坛:https://e2echina.ti.com/
英文技术论坛:https://e2e.ti.com/