This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA227: 运放恒流源电路,输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大

Part Number: OPA227


输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大

测量了U5输出,波形很好;测U12输出,波形整体较好,但是上升时间变长。

结果:

1、LED开启前:

2、开启后

  • 您好,

    您描述的“LED断开”与“LED开启”具体指什么?是指控制输入电压以控制输出电流来点亮和熄灭LED灯吗?如果是这样的话,使LED点亮的电流是多少?

  • 是的,给输入电压以开启。

    实际上,通过滑阻,把电流大约控制在0.69A;

    且随着频率增加,电流明显减小

  • 您是调节10KHZ输入信号的占空比来控制输出电流的吗?或者您是怎样控制输出电流的?

    输入10KHZ方波,希望达到怎样的输出效果?

    您的意思是在电流输出0.69A时可以点亮LED灯?

  • 类似于这样

    滑阻输出电压1.4V,10KHZ方波,50%占空比,正常情况来说,到达同相端的电压有效值为0.7V,输出电流为0.7左右;但是选择随着频率的增加,到50KHZ以上电流下降到0.4左右;而且一打开LED,U5的输出电压波形很杂乱。正如我上面所说。

  • 请问我可以加你微信或其他联系方式吗,因为现在这个问题想快点解决,但是TI论坛的回复都是一天一次相对较慢。谢谢。

  • 如您所说应该是U12的输出波形上升时间变长导致输入恒流源的电压有效值降低使得输出电流下降;运放输出端走线长不长?如果走线长就会引入迹线电容,与电阻形成RC充电电路,增加上升沿时间。

    而且一打开LED,U5的输出电压波形很杂乱。

     不知道这个现象是不是因为前端电路输出上升时间增加造成的,因此建议先着手解决上升时间的问题,即输入电压有效值的问题

    请问我可以加你微信或其他联系方式吗,因为现在这个问题想快点解决,但是TI论坛的回复都是一天一次相对较慢。谢谢。

    很抱歉,技术支持都是在论坛上进行的:

    中文技术论坛:https://e2echina.ti.com/
    英文技术论坛:https://e2e.ti.com/

  • 是的,我已经对前两个放大器的输出有效值进行了测试:在断开LED时,我增加信号的频率,其有效值变化仅仅在0.001水平左右;

    但是一旦打开LED,其有效值变化达到将近0.1水平级别。而且此时示波器波形很差。

    也就是,感觉输出会影响输入,不知道为什么。

  • 如果您输入的是方波,占空比不改变,仅调节信号的频率,其有效值理论上就是不变的。

    在断开LED时,我增加信号的频率,其有效值变化仅仅在0.001水平左右;

    请注意,断开LED的时候,运放恒流源电路就不能形成负反馈了。

    另外,您是在哪里测量的有效值?U12的输出或者说恒流源的输入波形是怎样的?您期望这里是方波形式是吗?