This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA351: 关于仪表放大器所需电流大小的问题

Part Number: INA351
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

我查看了以下INA351的datasheet,并没有查到该芯片的最大电流的需求。可否具体告知是如何确定其所需的电流大小?

此外,对于短路电流这个指标,具体指的是什么?是指该芯片的最大输出电流吗?

但是后面有张图的output current可以达到±30mA。这里的图的输出电流是和输入电压有关系吗?输出电流还和什么因素有关?和负载有关?如果我放大电路后级是ADC芯片或者其他芯片,那又如何确定这个“负载”所需要的电流大小呢?

  • 您好,

    短路电流在VS=5.5V,温度25℃时,为±20mA,具体可使用的输出电流与输出电压降和温度有关,从上图可以看出,输出电流越大,输出电压越低。另外也与工作温度有关,温度越高,可输出的电流越小,如下截图所示:

    短路电流可理解为芯片的最大输出电流,由上所附曲线可知,输出电流在±20mA时,再增加一点输出电流,输出电压即急剧下降,此时的电流可定义为短路电流。

    输出电流与输入电压有关,因为增益一定的情况下输入电压决定了输出电压。

    输出电流与负载有关,负载阻抗越小,输出电流越大;

    输出电流还受温度限制,输出电流越大,芯片发热越大,过大的输出电流会烧掉芯片。

    如果我放大电路后级是ADC芯片或者其他芯片,那又如何确定这个“负载”所需要的电流大小呢?

    看后级电路的输入阻抗,后级电路的输入阻抗相当于 INA351的负载。

  • 好的,感谢你的解答,关于INA351的所需电流大小还没有告知(即需要多大的电流可以驱动该放大芯片),可否告知一下?是如何确定其所需电流的?

  • 因为INA351前级是DCDC芯片,我需要对DCDC芯片选型,所以想知道需要多大的电流才能驱动INA351,即可以使其工作

  • 哦哦,误解了您上面的问题;

    INA351的供电功率等于静态功耗加输出功率;

    INA351在不同供电电压下静态电流如下截图所示,您还可以在datasheet 中搜索Quiescent Current vs Temperature、Quiescent Current vs Input Common-Mode Voltage 了解更多静态电流相关信息。

    输出功率选取最大输出功率,这样供电功率除以供电电压就是供电电流。

  • 谢谢你的解答。那我可不可以这么理解:我INA351供电功率=静态功率+输出功率。静态功率假设是5.5V,此时的静态电流为110μA,那么静态功率就是0.61mW。

    输出功率取最大输出功率,那么我就直接取此时的电流为短路电流:20mA,假设此时的输出电压为5.5V,那么此时的输出功率为0.11W,总的供电功率大约就是0.11W(静态功率太小,可以忽略不计)。

    那我前级DCDC芯片选型时,只要该DCDC芯片输出功率大于0.11W,就可以驱动后级放大芯片。

    我这样理解和计算对吗?

  • 是这样理解和计算的

    那我前级DCDC芯片选型时,只要该DCDC芯片输出功率大于0.11W,就可以驱动后级放大芯片。

    注意DCDC输出电压满足INA351 推荐的供电电压规格范围:

  • 好的,谢谢你的解答。如果我放大电路后级电路是ADC驱动,再后级是ADC芯片。这个DCDC芯片均要给他们供电,这个DCDC芯片输出功率也是要大于这些功率之和对吗?

    此外,放大电路后级是ADC驱动,那放大电路的输出功率对该ADC驱动电路有无影响呢?或者说有没有要求放大电路的输出功率也要大于ADC驱动芯片的功率才可以驱动呢?

  • 如果我放大电路后级电路是ADC驱动,再后级是ADC芯片。这个DCDC芯片均要给他们供电,这个DCDC芯片输出功率也是要大于这些功率之和对吗?

    是的;

    或者说有没有要求放大电路的输出功率也要大于ADC驱动芯片的功率才可以驱动呢?

    如上所述,放大电路的输出功率与后级ADC驱动芯片的输入阻抗有关,与ADC驱动芯片的功率没有关系。

  • 那也就是说,放大电路的输出功率对后级ADC电路的驱动没有任何影响,能不能驱动ADC驱动电路和ADC电路只取决于DCDC输出功率是否大于后级电路功率之和对吧?

    可以解释一下放大电路的输出功率和后级ADC驱动芯片的输入阻抗有什么关系吗?谢谢

  • 此外,我用的DCDC芯片是LT1054,它的最大输出电流可以达到100mA,但是它的输出电流一定可以达到100mA吗?这个输出电流和什么有关呢?我在datasheet没有找到相关数据和表格。只知道可以通过调节R1和R2的阻值从而达到输出电压的不同,但是输出电流如何调节呢?

  • 放大电路的输出功率对后级ADC电路的驱动没有任何影响,能不能驱动ADC驱动电路和ADC电路只取决于DCDC输出功率是否大于后级电路功率之和对吧?

    后级ADC的驱动电路是放大电路的负载,放大电路需要驱动这个负载,这个负载具体是多少需要看其输入阻抗。

    可以解释一下放大电路的输出功率和后级ADC驱动芯片的输入阻抗有什么关系吗?谢谢

    不能说与后级ADC驱动芯片的输入阻抗有什么关系,主要是看后级ADC驱动电路的输入阻抗,这个输入阻抗是放大电路的负载。

    放大电路输出电压除以后级ADC驱动芯片的输入阻抗就是放大器的输出电流。

  • 此外,我用的DCDC芯片是LT1054,它的最大输出电流可以达到100mA,但是它的输出电流一定可以达到100mA吗?这个输出电流和什么有关呢?

    不一定,由后端负载决定。

    我在datasheet没有找到相关数据和表格。只知道可以通过调节R1和R2的阻值从而达到输出电压的不同,但是输出电流如何调节呢?

    LT1054是电源管理芯片,请到电源管理版块咨询,由电源工程师为您解答。

  • 好的 感谢。DCDC芯片的输出电流由它的负载决定,因为DCDC芯片后级电路时放大电路,而仪表放大器芯片的输入阻抗很大,即负载的阻值很大,那DCDC端输出电流不就会很小吗?

  • 是的,很小。

    还有一点,我们一般不建议使用开关电源给模拟器件(比如这里的仪表放大器)供电,开关电源有高频开关信号,纹波比较大,影响模拟器件的性能。一般建议使用线性电源给模拟器件供电。

  • 好的,感谢你的解答