我想利用LMH6521的两路独立的放大器整合起来设计一个拨码开关可调的放大器。但是经过设计之后,信号可以从OUTA+以及OUT-输出,然后接到INB+和INB-,但是同样的电路,信号无法从OUTB+以及OUTB-输出。当我断开A级直接将信号接入INB+和INB-也不能得到输出。能帮我看一下原理图哪里设计不合理吗?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想利用LMH6521的两路独立的放大器整合起来设计一个拨码开关可调的放大器。但是经过设计之后,信号可以从OUTA+以及OUT-输出,然后接到INB+和INB-,但是同样的电路,信号无法从OUTB+以及OUTB-输出。当我断开A级直接将信号接入INB+和INB-也不能得到输出。能帮我看一下原理图哪里设计不合理吗?谢谢。
输出OUTB-这里电路net名是OUTB+,然后OUTB-接GND,也就是说OUTB是单端输出是吗?
LMH6521是两路全差分运放,需要差分输出。 所以OUTB-接GND是这里接错了还是就是打算使用单端输出?

抱歉,我看成OUTB-接在GND上了。
因为网络名极性反了,不过这对于LMH6521来说问题不大,因为负反馈回路集成在芯片内部了。
您现在是直接测试的LMH6521的OUTB输出端,发现没信号还是经过巴伦电路之后没信号?
测量下ENB的电压是否为高电平?
是的。两路是完全一样的。
断开A级之前B级一直是悬空状态吗?您的应用就是需要两路运放,在某一时刻只需要一路接入是吗?
但是针对多路封装的运放,通常不用的运放通道不能直接悬空处理,一个是会拾取噪声,一个是会导致运放输出饱和。
那目前针对您的问题,我想可以验证下,就是同时给两路信号,看是否都有输出?
您好,是的,即使饱和输出也不应该没有信号。
我又看了下您的电路。您不是将INA的输入信号直接接到INB上的?是将A通道的输出OUTA接到INB上了呢?
...
您好,如果将A的输出作为B的输入,那要注意是否满足输入共模电压范围。
LMH6521的内部已经建立了2.5V共模电压,所以OUTA输出需要和INAB输入之间AC耦合,如果直接连接的话,那么OUTA输出需要也是2.5V偏置。所以B通道没有输出应该是这里的原因。

举个例子,原本A的交流信号是什么幅值范围,比如是+-1V,本身存在1V的直流偏置,也就是1V共模电压,0~2V的信号,那么在和输入端接的时候,需要加上0.1uF的AC耦合电容,将这1V的直流信号隔离掉,而LMH6521的输入端内部集成了2.5V偏置,这样+-1V的信号就成为1.5V~3.5V的信号。
那如果原来A的交流信号本身就有2~3V的偏置电压,那就可以直接和运放的输入端连接,也就是所说的DC耦合。
那从您的描述来看,A通道可以正常输出,如果直接和A的输入连接,没有加耦合电容,那么应该是满足2~3V 共模电压范围的。