This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同意Jack的观点,slew rate 限制了output swing,应选用slew rate更高的运放。
另外补充两点:
1、提升供电电压,运放的slew rate 会增加; 另外,输出负载也会影响 slew rate;
2、对于 正弦信号 输入,slew rate 计算公式 应该为 :
FPBW = SR / ( 2 * pi * Vpeak ), Vpeak 即输出幅值,Vpeak = (1/2) * Vpp 。输出为300mVpp时,那运放的最小 SR 应为 94.2V/us。
TI同仁:你们好!
我使用opa356,在信号输入级加1000p耦合电容,电容后边加直流偏置电压为0.3V,实现100Mhz,100mv输入,三倍放大设计。
另外,opa356这个运放的输出电阻是多少,数据表中写了:f<100k时闭环输出阻抗为0.02欧姆,这个值在100M下是多少?其数据表中的输出电阻与频率的关系使用我这个电路吗?
你好!
不适用。
opa356 的 开环输出电阻 Ro 为 30ohm ,
可以根据公式计算 : Rout = Ro / (1 + Aol * β) ,Rout 为闭环输出电阻, Ro为开环输出电阻 , Aol 为 100Mhz时 开环增益 ,β 为 反馈 网络 的 传函 。