TI同仁:你们好!
用OPA354搭建电压跟随器,条件是:输入信号频率100MHz正弦波;50Ω;300mVp-p;使用典型的FIGURE 5. RGB Cable Driver电路。
问题:1)6脚没有输出,或者说输出非常小,只有40mV左右。
2)将电源换成正负供电,将2和6叫短接,在输出端加47欧姆后,输出正弦波为150mV左右,这样做是否合适。
3)这样的应用条件,如何使用OPA354最好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同意Jack的观点,slew rate 限制了output swing,应选用slew rate更高的运放。
另外补充两点:
1、提升供电电压,运放的slew rate 会增加; 另外,输出负载也会影响 slew rate;
2、对于 正弦信号 输入,slew rate 计算公式 应该为 :
FPBW = SR / ( 2 * pi * Vpeak ), Vpeak 即输出幅值,Vpeak = (1/2) * Vpp 。输出为300mVpp时,那运放的最小 SR 应为 94.2V/us。
你好!
不适用。
opa356 的 开环输出电阻 Ro 为 30ohm ,
可以根据公式计算 : Rout = Ro / (1 + Aol * β) ,Rout 为闭环输出电阻, Ro为开环输出电阻 , Aol 为 100Mhz时 开环增益 ,β 为 反馈 网络 的 传函 。