Part Number: INA219
Other Parts Discussed in Thread: INA226, ISO1541, TIDA-00313
我们的应用是使用INA219AIDCNR来检测电流,但是我们的电源是负压,-0.5V到-2.5V。为了得到正压,我们通过运放做个电压反向,但是发现检测反向后的电压,测算出的电流不准确。请专家帮忙看下这种方案是否可行?
另外INA219AIDCNR是否可以直接用来检测负压?有没有专门检测负压的芯片?像我们这种情况是否还有其它解决方案?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: INA219
Other Parts Discussed in Thread: INA226, ISO1541, TIDA-00313
我们的应用是使用INA219AIDCNR来检测电流,但是我们的电源是负压,-0.5V到-2.5V。为了得到正压,我们通过运放做个电压反向,但是发现检测反向后的电压,测算出的电流不准确。请专家帮忙看下这种方案是否可行?
另外INA219AIDCNR是否可以直接用来检测负压?有没有专门检测负压的芯片?像我们这种情况是否还有其它解决方案?

您可以参考这个用户附的文件设计,需要注意的是这种设计需要增加一个隔离器件,源文件链接:
我觉得他完全没有必要把返回Vbus的电压用运放反向
我说的这是两个方法,其中使用反相器的是一种,这种不需要加隔离器件,但是通过上述客户的测试,好像有点问题,具体不知道是哪里的问题,此用户后续没有给反馈。
另一种方法是附件中的方法,即改变参考点和加隔离。
因为INA266已经以-15V做GND了,那226的检测电压就是-15V到21V了。完全没必要用运放。
是否有必要加反相器,就看您的应用了,如果您的应用只是测一个电压值,不管以哪个电压为参考点的电压值,那么就没必要加,因为不加也在检测运放的输入共模电压内;如果您的应用有要求,需要测出以检测运放地为参考点的电压,那么就需要加反相器。
哦哦~,仅加反相器还是不行,还是需要改变INA的参考点才行,那么只能使用附件中的方法了。那么还是只有这一种方法。
但是我们板子上目前只有-5V的电源,如果我用-5V的电源当做INA226的GND, 那用4.7V的稳压管能否工作?
另外这个接法我是否可以理解在反向负压下,稳压管击穿,稳压大4.7V给INA226供电?
应该可以的,是这个工作原理,使用以-5V为参考点的4.7V电压给INA226供电
3路电源参考点一样吗?一样的话那就可以的,ISO1541的2侧负载电容可以到400pF,可以挂接多个slave节点:

那隔离器的电源VCC1(或者VCC2)是建议选择哪路的INA226 的VS脚的电压来供呢
INA226是slave端,所以是VCC2;
都可以,注意查看设计指南 2.2.2 INA226 Referenced to Negative Rail部分,里面有VS输出功率的计算。
我自己的原理图1号GND是和3号GND连在一起的,有问题嘛?
不可以连接在一起,否则隔离器件ISO也就失去了其意义;
INA226参考-5V, Vbus 这个脚我接在了-2.5V输入的位置,这样是否合适?我看到还有人把Vbus接到
to laod 端甚至还有接GND的。
这个要看您要使用INA226测哪里的电压了?INA226 Bus voltage input range 0 ~ 36 V,满足这个范围就可以,如果超出这个范围,可以像TIDA-00313 参考设计那样使用电阻分压的方式将电压比例降下来再连入INA226进行测量。
注意TIDA-00313 参考设计中 INA226的参考点是-48V,也就是说Bus voltage input range是以-48V为参考点的。
因为我的原理图中-5V的参考点也即是GND和3号GND是一个GND, 所以1号GND和3号GND连在一起了。
不可以这样用。因为 -5V作为INA226的GND,它是被ISO隔离的信号,那么其相关电压,或者说被测回路的GND也是被ISO隔离的信号。ISO一侧和二侧的信号不可以直接互连。
上图中USB DIG的供电电压和GND需使用另一个隔离电源产生。
我看论坛其他人的原理图也是这样做的。
您可以附上链接吗
那我图示VBUS接的位置没问题了?
关键是您要测那个电压?这里需要注意的是INA226的参考点是一个负电压,或者说在您这里是-5V;
您的被测回路是怎样的?将被测回路的电源和地标出来电路图将更清晰一些。
Hi Amy Luo
其他人 链接如下
我的原理图如下,我参考的-5V电源是通过DC电源芯片生成的,这个-5V的电源参考地就是GND.所以我上面说1号GND和3号GND连接一起了。
Vbus接的位置箭头所示。

看到您追问了一个问题,由于这个帖子时间太长了,并且问题是一个新问题,我将其拆分为了一个新帖如下链接,我会在新帖中回复您的问题,这个帖子先关闭了。
https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/779098/re-ina219-ina219aidcnr