This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想用VCA821搭建AGC电路,原理图和PCB如下;
目前在PCB上只焊接了VCA821及其周边的元器件,还未添加OPA695、肖特基二极管和OPA820部分,未添加原理图中的C14/C15,电路出现自激,即当无输入信号,只给系统供电时,出现高频信号。
板子目前运用的TPS5430搭建的12V转+/-5V供电,供电电压存在几十mV的spike尖峰无法去除,波形如下:
请问该PCB layout设计有可能会导致自激嘛?还是因为供电电压尖峰太大引起的自激?如何解决?
期待回复,谢谢!
期待您的回复。除以上问题之外,还想请问:
斩波电路中肖特基二极管后是否需要串联电阻构成低通滤波器?电容旁是否需要并联电阻用来泄流?该峰值检测电路不太确定到底如何应用
另外,OPA820构成的积分器中,积分电容取多少合适?积分电容上通常并联一个电阻来提供直流分量防止饱和,请问该电阻取多少合适?
实在不好意思问题有些多,其中自激问题最为紧急,如果可以烦请您解答。
谢谢!
您好,抱歉回复晚了。
RG+和RG-之间的C12是什么作用,作为补偿电容消除震荡吗?
输出端C14//C15是什么作用?
高频震荡大概有几个原因。第一比如驱动大电容负载,第二电路环路增益太大,第三layout不合理导致杂散电容较大。
我看在VCA821的datasheet 12.1 Layout Guidelines给出了详细的layout原则,不论从零器件的摆放位置,走线距离还是减少寄生电容等方面都有介绍。您可以参考下:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/vca821.pdf
另外,电路中我看VCA821的输入端也是加了耦合电容,那么50ohm到地建议放在电容前面,目的是为了给直流信号回流路径。
您好,感谢回复。
目前自激振荡问题已解决,C14/C15这些电容是留的空位,想debug的时候用:)
目前VGA可以工作,但问题是添加反馈环路之后,积分器OPA820的输出一直饱和在4.3~4.4V之间,导致AGC并不能发挥作用。无论我设置OPA820的正输入端为多少,例如1 V,它的输出始终饱和;
1、想让该AGC放大70~100MHz的信号,如果短路C28,请问积分器中的C27/R17/R16分别取多少值合适?
2、在肖特基二极管之后,是否有必要接一个低通滤波器或并接一个电容来平滑曲线?R23/C24/R15分别取多少合适?
谢谢,期待回复!
非常感谢您的反馈,可以分享下自激的问题是怎么解决的吗?
关于积分电路的问题,我这边看到我同事已经给您做出解答,您如果还有其他问题,也可以在这里继续讨论。
谢谢!
其实我也不知道怎么解决的,之前电路我没有完全焊完,没有焊反馈回路,就有个高频信号,但幅值也不是很大;后来把反馈回路焊接上了,但是用开关断开了没有连进电路,这个高频信号就消失了,也不是很懂为什么哈哈