Part Number: VCA821
Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA820, TPS5430
想用VCA821搭建AGC电路,原理图和PCB如下;


目前在PCB上只焊接了VCA821及其周边的元器件,还未添加OPA695、肖特基二极管和OPA820部分,未添加原理图中的C14/C15,电路出现自激,即当无输入信号,只给系统供电时,出现高频信号。
板子目前运用的TPS5430搭建的12V转+/-5V供电,供电电压存在几十mV的spike尖峰无法去除,波形如下:

请问该PCB layout设计有可能会导致自激嘛?还是因为供电电压尖峰太大引起的自激?如何解决?
期待回复,谢谢!