This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2904: 应用问题

Part Number: LM2904

Hi,

当PWM4=0V时,正常运放7脚 应该输出0V;

有问题的LM2904 会输出约1.5V左右 。

测试发现,第一级运放,工作正常;主要是第二级运放。因为这个电路的反馈是几乎直接加在运放的5脚和6脚。

 这是运放自身有问题,还是运放的哪个参数不够?如果是运放的参数不够,具体哪个参数?应该怎么优化?谢谢!

下面是有问题芯片和正常芯片的测试数据。

 

 

有问题芯片

PWM=0

有问题芯片

PWM=3.3V

正常芯片

PWM=0

正常芯片

PWM=3.3V

1脚

2.6020V

1.6117V

2.5979V

1.6080V

5脚

2.0101V

1.9786V

2.054V

1.9787V

6脚

2.0146V

1.9771V

2.077V

1.9771V

7脚

1.71V

3.1535V

0.1532V

3.1783V

  • 您好,麻烦将电路图附上便于分析。

  • 测试的都是直流信号是吗?CONT+和CONT-接的是什么信号?第二级LM2904反馈电容用来补偿吗? 如果是的话,1uF反馈电容太大了。

    方便断开一级级测量吗?

    从电路图来看,和运放的参数是没有关系的。

  • 测试的是直流信号,CONT+和CONT- 光圈的制动线圈(阻值大约465Ω);有问题的时候,运放的6脚通过KCL分析,进入平衡状态。
    将RM18改为47K,RM14改为470K,也可以改好。但是没有做批量验证。主要是想知道为什么会进去这个状态?是哪个参数影响的?

  • 您好,串联RM18的作用是什么,如果驱动容性负载,通常在运放的输出端串联一个小阻值的隔离电阻,但输出直接 接了第二级的运放,所以RM18在这个电路中的作用是什么?

    另外RM14是反馈电阻,它的阻值大小不应该是影响正常工作的原因。

    如果通过运放参数的影响来看,可能最接近的就是运放的同相和反相输入端的阻抗不平衡导致的共模抑制比会下降,但是我认为也不是这个现象的主要原因。

    方便断开前后级电路,直接对有问题的运放验证下吗?是不是芯片的问题导致的?