This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA552: 电源供电问题

Part Number: OPA552

OPA522手册标注电源范围是±30V,V+端是否可以供电+32V,V-端供电-15V?

  • 您好,

    可以。从运算放大器结构上讲,运放在工作时无法分清自己是被双电源供电,还是单电源供电。任何运放的两个电源端,只要满足有足够的压差,运放就可以工作。不存在单电源专用运放,或者双电源专用运放。

    但是要注意运放的输入和输出范围与供电电压有关,在选择供电电压时,请确保满足设计的输入和输出电压范围。

  • 您好!非常感谢您的解答。

    板子上有两组不同供电的运放,一组是V+=32V,V-=-15V。一组是V+=24V,V-=-15V。经过一段时间的验证总是V+=32V的那组运放随机全部损坏,损坏的情况是-15V电源保险丝烧坏(保险丝是7A的,正常情况是不可能烧坏的),V+=32V的那组运放不能输出正向电压。板子32V,24V,-15V全部增加了TVS管,还是会随机损坏V+=32V那组的所有运放。如果双电源供电V+端可以为32V的话,请帮忙分析一下,是什么原因导致总是损坏呢?

  • V+=24V,V-=-15V这一组是正常工作的是吗?

    您可以附上32V那组运放的电路图吗?输入是什么?负载是什么?如果32V这组运放单独工作,还会损坏吗?

  • V+=24V,V-=-15V这一组是正常工作的。

    32V那组跟24V那组电路是一样的,原来都是V+=32V,OPA552总是损坏,就分为两组验证一下,发现就是V+=32V那组OPA552损坏。输入是±2.5V(如图)实际程序设定到OPA552的输出只是-10V~+30V范围。输出接的比较器的V+端。 32V这组单独工作的话整个系统就无法使用。而且损坏情况是随机出现的也不方便单独验证。

  • 抱歉忘记说明一点了。项目设计为所有运放的V+=32V,V-=-15V,运放总是全部损坏,为了找问题设备做了两套验证。两套的负载和输出情况都是一样的。一套是运放的V+端全部用24V供电,目前一直使用运放没有损坏。一套就是上边描述的运放供电分两组,V+=32V的会损坏。

  • 板子32V,24V,-15V全部增加了TVS管,

    您是指在哪里加的TVS管?运放输出端吗?还是供电端对地加的?这里需要注意的是正负电源的上电顺序,运放两供电端对地加TVS管可以解决这个问题。

    输入是±2.5V

    输入是±2.5V,放大12倍,那么输出是±30V,您输出D25对-15V加二极管,那输出-30V的时候肯定导通了,这会有很大的电流流过-15V电源回路,会烧毁运放的。

    实际程序设定到OPA552的输出只是-10V~+30V范围。

    您是怎样将输出控制在这个范围的?

  • 1,是在正负电源端加的对地TVS

    2,输入±2.5V放大12倍之后是±30V,但是我的V-端供电是-15V,即使我输入-2.5V输出也不会到-30V吧

    3,U11的1脚是ADC的输出脚,程序控制ADC输出电压经过U11和U20之后输出的电压不会超过-10V~+30V范围,而且输出的是直流

  • 2,输入±2.5V放大12倍之后是±30V,但是我的V-端供电是-15V,即使我输入-2.5V输出也不会到-30V吧

    是的是的,我上面回复错误,脑袋浆糊了。

    3,U11的1脚是ADC的输出脚,程序控制ADC输出电压经过U11和U20之后输出的电压不会超过-10V~+30V范围,而且输出的是直流

    您的意思是说OPA552的输入范围不是图中标的±2.5V?

    32V这组单独工作的话整个系统就无法使用。而且损坏情况是随机出现的也不方便单独验证。

    先不要使系统工作,断开运放的前后级,仅验证OPA552放大电路,看下在此(V+=32V,V-=-15V)供电下是否损坏?如果可以正常输入和输出,说明不是此单电路的问题;看电路图这样使用是没问题的,如果和前后级一起工作就异常,那应该与输入和输出信号有关。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。