This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA240: INA240如下电路这样设计行吗?

Part Number: INA240
Other Parts Discussed in Thread: ADS8341,

设计方式一:使用差分模式。

使用一个REF3325给两个INA240A1做参考电压。两个INA240的输出电压通过一个模拟开关来选择让哪个信号出来。把从模拟开关出来的信号作为差分的正输入端,参考电压2.5V作为负输入端连接到ADS8341上的差分端口。

这样设计行吗?

设计方二:使用单端模式。

两个INA240将两个参考引脚都接地,配置成单向模式(差分>0,Vout为正压,差分<=0,Vout为0V)两个INA240输出的信号V1和V2直接连接到ADS8341的输入端(此时ADS8341配置成单端模式)

这样的设计可以吗?

  • 您好,

    我稍后就会看下您的问题,您不需要一直发帖

  • 不好意思啊,心急了。你就直接回复我这个帖子就行了。其他帖子我可以撤销。

  • 理解您,我们每天也有很多帖子要回复,一般是按照帖子的早晚顺序回复的,所以回复不及时请谅解。

    参考电压2.5V作为负输入端连接到ADS8341上的差分端口。

    这里需要注意的是ADS8341的反向输入端输入电压范围是-0.2V~1.25V,因此输入2.5V超出了其输入范围:

    另外使用模拟开关,还需要考虑一些问题,比如模拟开关具有导通电阻,被采集信号会在这里产生一定的压降;模拟开关的通和断这两个动作会对被采集信号产生干扰,因此闭合后需要有一个稳定时间,这就需要降低ADC的采样率。

    两个INA240将两个参考引脚都接地,配置成单向模式(差分>0,Vout为正压,差分<=0,Vout为0V)两个INA240输出的信号V1和V2直接连接到ADS8341的输入端(此时ADS8341配置成单端模式)

    这里也需要注意ADS8341的输入范围,如上截图所示,正向输入范围大些,负向输入为-0.2V~1.25V,如下标注正向输入和负向输入:

  • 嗯嗯,万分感谢老师的解答,这使得我受益匪浅。那在不换ADC的情况下怎么实现我要测的功能了。我的电路中采样电阻的电压范围:1.2mV到120mv。

    经过INA240A1的20倍放大输出:20mv到2.4V。两路INA240的输出电压都是20mv到2.4V。这两路电压在我现有的条件下我到底因该怎么采集了

  • 如果您是单向电流测量,您可以采用设计方法二,INA240参考GND输出,这样输出范围是20mv到2.4V,ADS8341的COM接地,放大器输出接ADC正输入端,ADC正输入端范围到VCC+0.2V,满足运放输出范围。

    看您电路图ADS8341的1脚和9脚都是VCC,应该接相同电压,看您一个接3.3V一个接5V,这样不行。

  • 好的,谢谢啊。