This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计方式一:使用差分模式。
使用一个REF3325给两个INA240A1做参考电压。两个INA240的输出电压通过一个模拟开关来选择让哪个信号出来。把从模拟开关出来的信号作为差分的正输入端,参考电压2.5V作为负输入端连接到ADS8341上的差分端口。
这样设计行吗?
设计方二:使用单端模式。
两个INA240将两个参考引脚都接地,配置成单向模式(差分>0,Vout为正压,差分<=0,Vout为0V)两个INA240输出的信号V1和V2直接连接到ADS8341的输入端(此时ADS8341配置成单端模式)
这样的设计可以吗?
理解您,我们每天也有很多帖子要回复,一般是按照帖子的早晚顺序回复的,所以回复不及时请谅解。
参考电压2.5V作为负输入端连接到ADS8341上的差分端口。
这里需要注意的是ADS8341的反向输入端输入电压范围是-0.2V~1.25V,因此输入2.5V超出了其输入范围:
另外使用模拟开关,还需要考虑一些问题,比如模拟开关具有导通电阻,被采集信号会在这里产生一定的压降;模拟开关的通和断这两个动作会对被采集信号产生干扰,因此闭合后需要有一个稳定时间,这就需要降低ADC的采样率。
两个INA240将两个参考引脚都接地,配置成单向模式(差分>0,Vout为正压,差分<=0,Vout为0V)两个INA240输出的信号V1和V2直接连接到ADS8341的输入端(此时ADS8341配置成单端模式)
这里也需要注意ADS8341的输入范围,如上截图所示,正向输入范围大些,负向输入为-0.2V~1.25V,如下标注正向输入和负向输入: