This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请TI工程师帮忙解决:运放LMH6628进入饱和区后,增大输入信号,输出电压反而下降?

Other Parts Discussed in Thread: LMH6628

电路仿真图(Multisim 11)如下:

实测时,逐渐增加输入信号幅值,同时测量输出信号,发现输出信号幅值达到4.12V之后会随输入信号的增加而降低。

为什么不是运放处于饱和区之后,一直保持MaxOutput呢?

几组实测结果如下:

 

输入信号(V

输出信号(V

备注

高增益

0.4288

2.5656

 

高增益

0.6072

3.6350

 

高增益

0.7321

4.1197

4.12V为LMH6628最大输出

值,之后输出值会逐渐下降

高增益

1.2004

3.444

输出对地阻抗为2.16K

 

电路实测时,与仿真电路图的差异示意图如下:

 

测试电路中LMH6628输出对地阻抗为2.16K,查看手册其输出应该在3.6v以上,其输出随负载变化的曲线图如下:

请TI的工程师帮忙解释下,产生该问题的原因是什么?以及如何避免及改正?

项目进度所逼,在线急等,谢谢啦。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20150103   LMH6628输出能力测试

蓝色标注为设计值,绿色标为测试时的数值,具体电路图如下:

 

各级信号的电平值如下表:

序号

输入信号VIN_ADJ(V)

AVCC_+2.5V-VIN_ADJ(V)

第一级TP25(V)

第二级TP26(V)

2.46

0.04

0.08

0.4849

2.44

0.06

0.136

0.8236

2.41

0.09

0.171

1.0225

2.38

0.12

0.227

1.3557

2.35

0.15

0.286

1.7047

2.32

0.18

0.347

2.0735

2.28

0.22

0.432

2.5833

2.25

0.25

0.499

2.9776

2.21

0.29

0.571

3.4122

10 

2.19

0.31

0.606

3.622

11 

2.17

0.33

0.658

3.9309

12 

2.16

0.34

0.677

4.0178

13 

2.15

0.35

0.69

4.064

14 

2.14

0.36

0.71

4.1124

15 

2.13

0.37

0.743

4.1645

16 

2.12

0.38

0.76

4.1473

17 

2.11

0.39

0.775

4.1275

18 

2.09

0.41

0.817

4.065

19 

2.08

0.42

0.836

4.0274

20 

2.05

0.45

0.904

3.867

21 

2.02

0.48

0.955

3.7057

22 

1.99

0.51

1.012

3.5715

23 

1.95

0.55

1.095

3.5153

24 

1.92

0.58

1.151

3.4972

25 

1.9

0.6

1.2

3.4929

26 

1.87

0.63

1.25

3.4809

27 

1.84

0.66

1.314

3.4677

28 

1.8

0.7

1.392

3.4543

29 

1.76

0.74

1.461

3.451

30 

1.72

0.78

1.545

3.4403

31 

1.68

0.82

1.641

3.4288

32 

1.61

0.89

1.776

3.4198

33 

1.64

0.86

1.715

3.4263

34 

1.58

0.92

1.84

3.4185

35 

1.54

0.96

1.91

3.4176

36 

1.5

1

1.996

3.4172

37 

1.41

1.09

2.162

3.4202

38 

1.36

1.14

2.262

3.421

39 

1.3

1.2

2.385

3.4226

40 

1.26

1.24

2.468

3.4228

41 

1.21

1.29

2.572

3.4234

42 

1.16

1.34

2.668

3.4239

43 

1.1

1.4

2.781

3.4243

44 

1.05

1.45

2.89

3.4195

45 

1

1.5

2.976

3.4219

46 

0.98

1.52

3.019

3.4233

47 

0.95

1.55

3.078

3.4242

48 

0.9

1.6

3.187

3.425

可以发现第二级TP26输出的最大值为4.12V左右,并且随着输入的再次增加最终稳定于3.42V左右;而目前的设计值(与AD动态范围的区配为0~3.6V)最大值为并且稳定于4.0V4.12V亦可);对测试结果生成散点图,则如下所示:

希望TI工程师帮忙回答,产生该现象(LMH6628输出不稳定于4.12V)的原因;

具体是我们设计电路应用的问题,还是芯片本身设计的问题?

如果是应用的问题,麻烦提供下解决方法,我们尽快按解决方法修改;如果是芯片本身如此,我们就尽快更改后端的配置电路,将AD动态范围设置为0~3.4V

 


LMH6628输出能力测试.docx