This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA855: XPGA855RGTR使用问题

Part Number: PGA855

使用PGA855(XPGA855RGTR),电源测试正常,输入2mv,输出为5.1v(设置16倍增益),为啥?

  • 您好,

    我用TINA仿真是没问题的,建议您在芯片管脚处实测下供电电压、数字电压是否正常?同时也检查下线路连接,也建议您多测试几块板子看是否同样的问题?

  • 测试芯片管脚:pin15 VS- :-9.32V,PIN6 VS+:9.3V,PIN14 LVSS 0V,PIN13 VOCM 2.88V,PIN7 LVDD:5.17V, PIN10 ONT+:5.13V,PIN11 OUT-:0V,PIN9 FDAIN- :0.39V,PIN12 FDAIN+:1.2V, PIN2 IN+:2mv,PIN3 IN-:0V, PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 都是9.3v置高, 是否芯片已坏?更换一个芯片,现象一样。

  • PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 都是9.3v置高,

    这三个管脚实际电压是9.3V吗?因为这三个管脚内部有下拉电阻,肯定与您外接电阻4.7K产生分压的,如果您连接的是VS+的话,这样的话应该低于VS+电压。

    PIN9 FDAIN- :0.39V,PIN12 FDAIN+:1.2V,

    这两个管脚电压不对,后端您接负载了吗?不知道与负载是否有关,您悬空输出端测量结果怎样?

  • 重新测量了电压如下,pin15 VS- :-9.3V,PIN6 VS+:9.28V,PIN14 LVSS: 0V,PIN13 VOCM: 2.58V,PIN7 LVDD:5.17V, PIN10 ONT+:5.12V,PIN11 OUT-:0V,PIN9 FDAIN- :0.56V,PIN12 FDAIN+:1.17V, PIN2 IN+:2.7mv,PIN3 IN-:0V, PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 ,今天改到5V电源上拉,电压是5.15V,;输出 pin10,pin11 无负载,悬空,昨天换了芯片也是同样现象,会不会是芯片异常?

  • PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 都改5V上拉,测试电压5.15V,现象一致,输出pin10 5.12v

  • PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1

    与这里的电压应该没有关系,A0, A1, A2 pins可以接最大电压到VS+:

    您是在哪里购买的芯片?芯片购货最终来源是TI吗?也建议您在TI官网购买几片进行测试,可以在 PGA855 产品首页如下链接,在产品首页右上角点击“立即订购 ”,网页会自动滑到购买处:

    https://www.ti.com.cn/product/cn/PGA855

  • 通过现货商商购买3pcs,准备在产品首页上订购试下

  • 好的,等待您测试结果的反馈

  • 昨天焊接更换了第3pcs pga855,谢天谢地,终于正常OK了(奇怪,3pcs芯片有2pcs 坏了)。

  •  很高兴您的电路正常工作了,感谢您的反馈。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。