使用PGA855(XPGA855RGTR),电源测试正常,输入2mv,输出为5.1v(设置16倍增益),为啥?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 都是9.3v置高,
这三个管脚实际电压是9.3V吗?因为这三个管脚内部有下拉电阻,肯定与您外接电阻4.7K产生分压的,如果您连接的是VS+的话,这样的话应该低于VS+电压。

PIN9 FDAIN- :0.39V,PIN12 FDAIN+:1.2V,
这两个管脚电压不对,后端您接负载了吗?不知道与负载是否有关,您悬空输出端测量结果怎样?

重新测量了电压如下,pin15 VS- :-9.3V,PIN6 VS+:9.28V,PIN14 LVSS: 0V,PIN13 VOCM: 2.58V,PIN7 LVDD:5.17V, PIN10 ONT+:5.12V,PIN11 OUT-:0V,PIN9 FDAIN- :0.56V,PIN12 FDAIN+:1.17V, PIN2 IN+:2.7mv,PIN3 IN-:0V, PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 ,今天改到5V电源上拉,电压是5.15V,;输出 pin10,pin11 无负载,悬空,昨天换了芯片也是同样现象,会不会是芯片异常?

PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1 都改5V上拉,测试电压5.15V,现象一致,输出pin10 5.12v
PIN1 A2,PIN4 A0,PIN5 A1
与这里的电压应该没有关系,A0, A1, A2 pins可以接最大电压到VS+:

您是在哪里购买的芯片?芯片购货最终来源是TI吗?也建议您在TI官网购买几片进行测试,可以在 PGA855 产品首页如下链接,在产品首页右上角点击“立即订购 ”,网页会自动滑到购买处: