Part Number: OPA455
你好,我看了数据手册,特别是7.3.4这一章节,但是我不是很理解,这让我不知怎么设计才是最简单的。
我不需要关断功能,当我使用时只需要放大器一直开启就可以。我的供电电源是V+ 150V,V- 接地,如果不外加小电源或者引入数字信号的情况,E/D Com引脚接地,E/D引脚怎么接比较好?
可不可以利用Status Flag,直接将Status Flag 引脚与 E/D 引脚相连?或者只用电容将它接到地?
另外好像Status Flag是开漏输出且低电平有效,是要接电阻上拉?上拉电平可以用高的V+?如图10-2?那样电压对E/D 就太高了?
希望可以尽快为我解答,如果文字说明的同时能配上连接图就更好了,电路连接图最好可以包含E/D 、E/D Com、Status Flag以及V+和V-的连接情况。十分感谢




看这个典型曲线,在低温时