This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA281: 输出偏小

Part Number: INA281


请帮忙看看,INA281B2使用中还有哪里我们没有注意到的地方,PWM输出情况下,30mΩ采样电阻为啥输出电压不对。

供电电压
V

输出模式

占空比

负载(Ω)

实测输出
电流(A

采样电阻
mΩ)

INA281B2
放大倍数

采样电阻两端
实测电压(mV

INA281B2
理论输出电压(V

INA281B2
实测输出电压(V

状态

28

开关量

100%

12

2

30

50

60

3

3

正常

28

PWM

50%

6

2

20

50

40

2

2

正常

28

PWM

100%

6

4

20

50

80

4

4

正常

28

PWM

50%

6

2

30

50

60

3

2.5

异常

28

PWM

50%

4

3

30

50

90

4.5

2.5

异常

  

  • 您好,

    明天我会具体看下您的问题,若给您带来不便很抱歉

  • 您好,

    供电电压28V指哪里的电压?OUT_01_P/OUT_01_N 电压多少?它们的负载与INA281B2 共地吗?这里我想看下输入共模电压是否满足规格要求;

    输出异常的板子换回20mΩ采样电阻还可以正常工作吗?我这里想验证下INA281B2 是否没有被损坏;

    您有用示波器测量OUT_01_P/OUT_01_N的波形吗?是否有尖峰?最大幅值多少?

  • 您好,波形测试过是没尖峰的。28V是图中的PS-G1电压,换回20毫欧的电阻测试都是ok的,测试了几次都是这样,请问下是不是30毫欧的阻值,在芯片某个参数的极限值上。

  • OUT_01_P/OUT_01_N 电压多少?它们的负载与INA281B2 共地吗?

    您可以反馈上述信息吗?

    看差分输入和输出范围都是没问题的。

    测试电流是单向的吗?因为差分输入电压只能是正:

    上述表格测试时INA281B2输出端负载是一样的吗?