Part Number: LM7322
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00457, ADS1220, ADS1119, ADS1115

尊敬的TI工程师您好
如图所示,我需要将4-20ma的传感器输出的电流信号转换为1-5V的电压信号,然后进入ADC进行采集,我根据模拟工程师手册推荐的使用LM7322运放作为电压跟随器,使用250Ω的采样电阻,LM7322使用5V和0V的供电,由于是轨到轨的运放,LM7322输出是否能够输出1-5V,同时,后续的ADC芯片有没有推荐的,我根据 TIDA-00457的参考设计,选用ADS1220作为后续的ADC是否可以
其次,LM7322的out a输出后对于电阻和电容的配置是否需要根据ADC来计算,还是有推荐的配置电阻电容