This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV9061-Q1: 采集电流值随着输入的增大,误差逐渐增大

Part Number: TLV9061-Q1


电流输出不准,最大偏差到1A,峰值输入电流30A

  • 您好,

    测量电路输出是稳定的吗?建议去掉C86;

    电流输出不准,最大偏差到1A,峰值输入电流30A

    电流输出不准,具体是怎样判断的?期望结果是什么?实际测量结果是怎样的?

  • 电路输出稳定,实际负载电流和输出模拟量测算不准确。去掉C86的考虑是什么呢?

  • C86是运放的容性负载,运放驱动容性负载会降低电路的稳定裕度。

    实际负载电流和输出模拟量测算不准确。

    实际负载电流是多少?测量的是直流电流吗?流过采样电阻R104的电流是多少?您搭建的相当于12倍同向比例放大电路,运放同向端实际测量电压多少?采样电阻R104是1mΩ吗?为什么右下角公式中是0.002?

    对应的输出电压实际测量是多少?测量位置是运放输出管脚吗?还是R103C84滤波电路后面测量的输出电压?

  • 实际负载电流是0~30A;IGBT控制的负载通断,20-100Hz;

  • 您可以测量直流电流吗?然后看误差是多少?这样可以排除IGBT控制及其他因素的影响。

    希望您给出更多的测试条件和测试结果的信息,这样便于我们着手去分析问题:

    流过采样电阻R104的电流是多少?您搭建的相当于12倍同向比例放大电路,运放同向端实际测量电压多少?采样电阻R104是1mΩ吗?为什么右下角公式中是0.002?

    对应的输出电压实际测量是多少?测量位置是运放输出管脚吗?还是R103C84滤波电路后面测量的输出电压?