我用OPA365搭一个减法电路,同相端口VG1是一个低电平2V,高电平5V的方波,反相端Vs2是一个要减的2V。如图。
方波频率在80kHz,输出端口电压确实被减掉了1.9V,但是产生了很大的振铃。如图(ps:自己没拍图片,但跟这个振铃图一样。)选的电阻R1=R2=R3=R4=1K,因为仿真来看1K是过冲跟振铃较好的。这种问题应该怎么分析,或者怎么解决。
您好,如果是数字信号整形,建议您高通隔直后直接用门电路整形即可。
可能得原因是,反向输入端的寄生电容与反馈电阻构成了低通滤波器,导致相位滞后。
单纯调节角度看,在负反馈环路并联电容Fp来调整相位,Fp的量级应时PF级别,需要尝试获得最佳性能。
另外 OPA365压摆率只有25V/uS,处理类似PWM信号不是合适的选型。
抱歉,昨天我的网络打不开这个页面,现在回复您。我看了门电路对PWM信号整形,但是门电路对输入的PWM波高低电平有限制,我这个PWM低电平在2V,超过了低电平范围,所以门电路似乎不能用。我尝试直接电阻分压,如图这种,仿真是能正常分压频率不变的,但实际使用的时候,在压频芯片输出PWM后对输出端口分压取结点的频率(两个1K电阻),这个结点的频率比输出端口低了1/4,并且如果电阻选用20k的时候波形就严重变形了,这种可能是什么原因呢,希望得到您的指导。
我换用一个芯片试试
您好,您可以尝试使用高通,截止频率设置在800Hz以下。
好的 我试一试