This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问如何测量压摆率?

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

我想测量THS3001的压摆率,请问测量方法是怎样的?对测量仪器有何要求?测量电路是随便一个比例放大电路还是需要在电压跟随器上测量?

  • 你好!

    请参考手册P9、P21:

  • 你说的手册是指ths3001的pdf手册?

    我是想在实际电路中测量压摆率。

    我的方法是做一个电压跟随器,输入较高频率(比如说5MHz)方波,测量输出方波的斜率。因为我看到有的地方说要在单位增益下测量。

    对吗?

  • 你好!

    slew rate(SR)并不是一个固定值,如ths3001手册Page 9所示,SR的大小 和 增益 负载 供电电压 输出电压 都有关系。

    TI提供特定条件下测试的 SR 典型值 和 SR vs Gain  等测试曲线。

    请参考:

    www.ti.com/.../ths3001.pdf

  • 请问测试条件中tr/tf=300ps是什么意思?

    还有在测试压摆率与供电电压的关系的时候,应该要现在输出电压吧?为什么只是限定了增益和负载?请问此时应把输出电压限定为何值?

    在特定条件下具体测量压摆率时,应该如何选择输入信号的频率?是不是只要输出方波波形便于读数测量时间和幅度即可?

  • tr/tf=300ps 是上升/下降时间为 300ps

    THS3001 手册中提供的数据是典型测试数据,即在一定条件下测试的slew rate数据、曲线。

    slew rate 这个参数是一个由很多因素决定的参数,包括 PCB layout, 电路形式:同向放大/反向放大,负载,放大倍数,引脚电容,供电电压、输入信号。

    应根据您的实际应用的情况,来测试运放。

  • 如果我只是在测试压摆率与供电电压的关系,我用方波作为测试信号。

    但是不接电源 当方波频率达到1MHz以上的时候输入就会出现明显的跟不上,也就是输入信号在没有接入任何电路的时候就会出现斜坡(而不是理想的垂直上升),请问我测出了输出的上升速率(压摆率)后,如何排除仪器或者方波本身的干扰?

  • 你用的什么型号的信号发生器啊?

    这个跟信号源输出有关系,在信号源后边,运放IN+前边,加个比较器试试,看行不行。

  • 你好,运放的slew rate 是要接成单位负反馈测的,如图所示

    在运放的输入端直接加一个step电压,在输出端可以通过示波器的trigger功能来捕捉信号,谢谢

  • 下图是一个压摆率测试原理图,输入一个阶越信号(用质量好的信号发生器产生方法即可),从输出端可以看到信号会斜率的,用示波器可以观察。请注意,输入的阶越信号,要符合你实际应用的信号大小,一般在运放datasheet有大信号阶越响应和小信号阶越响应这两张图。还要注意一般运放的上升时间和下降时间是不一样的,请分别测量。

     
x 出现错误。请重试或与管理员联系。